绩效管理

更好地管理整体设备效率,提高运营有效性和盈利能力

您是否收集了生产数据,但缺乏有效的分析方法?您是否缺少识别影响成本和生产率的实质问题所需的关键数据?大多数制造商都是如此,因为提高盈利能力取决于整体设备效率的改善。FactoryTalk® Performance 可帮您解决上述所有问题。

提高数据效率

我们的 FactoryTalk Performance 软件提供了一个自动化系统,可持续测量和分析数据,以确定关键处理措施,从而减少或消除影响整体设备效率的因素。这些因素包括停机时间、非生产时间、循环周期和废品。该应用程序可确定随着时间的推移哪些处理措施将产生最大的影响。

FactoryTalk Performance 演示

观看 FactoryTalk Performance 演示,了解如何利用您的数据识别影响成本和生产率的实质问题。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/mes_cap/individual_mes/zh/CN_det_performance row-3

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。