FactoryTalk Analytics 平台

适用于工业物联网应用项目

我们的 FactoryTalk® Analytics™ 平台是一款捆绑解决方案,其中包括 FactoryTalk Analytics DataView、FactoryTalk Analytics DataFlowML 和 FactoryTalk Analytics Edge。

该平台可实现从边缘到企业的可扩展分析,并且能够从各种数据类型中提取数据。它还实现了很多功能,比如自助机器学习,以及用于协作式数据分析的数据混合。

由于 FactoryTalk Analytics 平台包括很多基于常用平台构建的应用程序,因此,您可以按需购买和灵活扩展。该平台让您可以在尽可能靠近数据来源和使用者的位置执行。充分利用您的技术投资,并且独立于平台。最大限度减少可重复的任务和应用程序对 IT 和数据科学家专业技术的需要。

发现/融合数据

为了改善决策过程,您需要在尽可能靠近设备、数据和使用者的位置收集见解。此时,即使是最小的决策,也能对流程、时间和材料管理产生最大的影响。

FactoryTalk Analytics Edge 前瞻性地提供了数据捕获、转换和分析功能,包括预见性机器学习。快速组合和组织工厂基层的数据以供分析。快速找到并纠正效率低下的源头,以控制成品率、设备整体效率,以及其他关系着业务成果的重要因素。

获取/运用见解

FactoryTalk Analytics DataFlowML 有助于消除决策过程中出现不一致的地方,以提高您的总体利润。该软件可帮助您了解数据趋势,并提供前瞻性的见解。在发生故障或质量事件之前更正异常情况。使用机器学习减少人为工作。

启用自助功能

您需要了解车间发生的情况。但是,您还需要能够快速添加背景信息和自行分析事件。

FactoryTalk Analytics DataView 让您可通过直观的自助故事板快速获得见解,这些故事板只需单击一下即可创建。使用自然搜索语言实时查询、诊断和解决问题。加快决策速度,以加强生产,并实现收入最大化。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail page - General capabilities/analytics/zh/CN_det_factorytalk-analytics-platform row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。