数据发现工具

从数据到仪表板

数据正日益充斥在我们的日常生活中。由于生产环境中有如此多的数据,因此,生成的数据往往没有得到充分利用并被低估。我们的策略是打造可扩展的分析解决方案。这些解决方案可以简化数据源采集和融合数据,以便于您可以花更多时间进行分析,而花更少时间准备数据。

当然,还可以使用复杂的分析工具,但是,您没有时间坐等这些超级数据工具构建报告和仪表板。然而,可以选择特定的分析工具,将您的原始数据转变成仪表板或报告,以便在某个确切的时刻及时地帮助您实现目标。这些工具可以具有您所需的描述性、诊断性、预测性和规范性。

数据是否孤立?不再如此

您是否属于这种情况?不同的功能有着自身偏好的存储数据及存储方式,因此,这会导致信息孤岛或以不兼容的格式存储数据。这种断层就形成了信息孤岛。

将软件手动映射到每个设备既耗费时间,又容易出错。我们的 FactoryTalk® Analytics™ 平台可以从设备、传感器、标签和业务系统中提取结构化和非结构化数据,以便于您可以花更多时间处理重要事项。

借助这项功能,您可以获得仅凭手动映射无法提供的详细信息。除了快照,FactoryTalk Analytics 平台还可以将您的数据移入一个集中位置,并且继续以您所选的速率更新这些数据。

调换后视镜,以实时获得可预测的见解。

应用为您助力

我们的 FactoryTalk Analytics 平台提供集中式可扩展应用,就像您在日常生活中用于获得驾车路线的应用一样。我们还提供具体操作视频,以实现受目标驱动的分析。这些视频专用于提供数据技术,以管理工业信息,并快速做出决策。

从数十亿部设备和数十亿行数据中即时获取可信赖的答案。不必再搜索不灵活的预构建仪表板,也不必再花时间配置,即可开始实现信息的巨大威力。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/analytics/zh/CN_det_data-discovery-tools row-3

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。