制造商一直面临着降低成本和复杂性并利用现有技术投资的压力。他们必须能够快速适应不断变化的业务重点和客户需求。我们的 Pavilion8® 模型预测控制 (MPC) 解决方案可以提高对市场需求的响应速度,不断降低成本,并持续达成质量目标。

实现最大盈利能力

模型预测控制

Pavilion8 模型预测控制是一个模块化软件平台,也是我们的行业特定解决方案的基础。Pavilion8 模型预测控制利用功能强大的建模引擎,包括用于控制、分析、监控、可视化、仓储和集成的模块,并将这些模块组合到高价值的应用中。


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/zh/CN_det_pavilion8 row-2

高级控制

易于使用

  • 基于浏览器的用户界面
  • 本地语言支持
  • 自定义事件检测、通知和提醒
  • 可配置的个人视图
  • 基于组件的视图组件提供简单明了的信息呈现

易于集成

  • 基于 Web 服务的架构,使用通用技术标准和组件(J2EE、SOAP、XML、SQL)
  • 基于开放标准,与使用 OPC、OLE-DB 和 JDBC ODBC 的多种数据源实现集成

适应不断变化的业务需求

  • 基于浏览器的用户界面
  • 嵌入式模型分析引擎,基于历史过程数据、第一性原理方程、决策逻辑和算术计算进行模型开发
  • 可扩展到大量的数据源、计算、用户、视图和报告

针对复杂过程的 Pavilion8 控制

恒天然全面检修标准化系统

现有的批量牛奶标准化系统向恒天然提出了很多挑战。我们的 Pavilion8 模型预测控制内嵌标准化系统为该公司开创了更加敏捷和强大的运营方式。此解决方案在保持法规合格性要求的同时最大程度减少了蛋白质和脂肪的流失,从而更好地对奶粉成分进行控制。

了解更多模型预测控制案例研究

了解我们的行业解决方案

致力于提供最高的投资回报率

客户协作方法

评估

  • 提议和计划
  • 确认业务价值
  • 设定期望
  • 确定基准指标

交付

  • 设计、开发和部署
  • 数据采集和验证
  • 模型开发
  • 应用项目部署

 

审计

  • 调试
  • 关键绩效指标配置
  • 培训
  • 绩效验证

持续

  • 支持
  • 知识传授
  • 绩效指标
  • 持续支持
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/zh/CN_det_pavilion8 row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。