Automazioni Industriali Capitanio 解决了复杂性和时间问题

AIC 克服了复杂性和时间挑战

解决方案

成果

  • 从最初生产阶段即实现最佳生产率
  • 项目在短时间内成功完成,这要部分归功于 Integrated Architecture
  • 最先进的自动化技术
  • 这是世界上第一台用于主支架的搭载新型 PowerFlex 直流调速器的轧钢机
  • 每个控制台都采用了用户友好的设计,客户的操作员可以毫无困难或麻烦地管理他们的工厂

位于印度的这座新建轧钢机项目部署了最先进的集成控制解决方案,在热试车的几天内即实现了最佳生产率

背景

Automazioni Industriali Capitanio s.r.l.(AIC) 是一家全球化的系统集成商,主要面向冶金行业设计、制造和销售自动化系统。近四十年来,该公司成功设计、生产和调试了许多用来在钢铁工业中进行过程自动化管理的工业自动化系统。这一成功源于其拥有各种深厚的系统类型学方面的专业知识,例如熔炼车间、连续铸造机、长条制品轧钢机、线材和断面、水处理厂、除尘系统等。

它提供了基于众多电气技术的广泛的功能,包括中压开关装置、中低压变压器、交流变频器和直流调速器面板、马达控制中心 (MCC) 和配电盘以及可编程逻辑控制器和安全可编程逻辑控制器自动化面板。此外,该公司还承接主控台和本地控制站、SCADA & OP 系统、CCVE 系统、全集成可编程逻辑控制器安全系统、电气施工、调试和交钥匙电气项目的设计、构建和安装。产品始终按照世界各地客户的具体要求进行定制。

如今,AIC 已成为全球冶金行业(特别是长条制品轧钢机领域)领先的电气和自动化解决方案供应商。其在 40 多个国家或地区实施了 700 多个安装项目,其中有许多都采用了 Rockwell Automation 的解决方案。该公司总部位于意大利的布雷西亚,可为世界各地的客户提供支持。除了意大利市场以外,该公司还分别在美国纽约和印度加尔各答成立了 AIC 北美公司和 AIC 印度公司,以便为当地市场提供服务。

在位于印度的一个最新的轧钢机绿地项目中,它将自己的专业知识与 Rockwell Automation 的产品和领域经验结合起来,在极其紧张的时间限制内开发出了一个完全集成的控制解决方案。

挑战

该项目由一家独立的印度钢铁生产商实施,包括为长条形不锈钢制品(棒材和线材)热轧机设计、建造、测试和调试电气系统。该项目坐落于现有厂房旁边,后者设有另一台轧钢机。

AIC 总经理 Marco Capitanio 表示:“这家印度客户将该项目的机械元件订单给了一家瑞典公司;我们负责处理电气方面的事宜 - 按照瑞典公司的规范作业并帮助印度顾问准备资料。”项目的各个阶段都涉及所有各方的密切协作,它们被分成多个独立的部分 - 商业、项目启动、工程(设计)、工程(软件)、意大利车间制造电气设备、内部测试(包括软硬件)、将组件运往印度、施工、冷热调试、最终的支持与培训。

该轧钢机是专为不锈钢和特殊钢筋、钢条和截面制品开发的,由多个工作站组成,包括支架、剪切机、砧板、精整生产线和冷却床,所有这些设备都需要不同类型的电气基础设施,最终都由一系列的本地指挥台和主指挥台控制。“这个项目不仅规模大、安装复杂,而且时间非常有限。”Capitanio 解释道,“此外,我们自己、瑞典 OEM、项目顾问及印度客户都采用了各自不同的工作方法,这使得情况进一步复杂化。但作为一家全球化公司,我们习惯于解决不同实践和程序带来的差异,推动各方合作不断向前发展。”

解决方案

AIC 指定、外包/建造和安装了所有主/辅马达、所有主/辅变频器和直流调速器、所有可编程逻辑控制器、所有主控制台和本地控制台、所有用于可编程逻辑控制器和 HMI 的软件、HMI & 数据库系统和网络;同时也提供了成功完成项目所需的服务(工程、调试和远程支持)。

Rockwell Automation 提供的设备是这个令人印象深刻的安装项目的核心。四个 Allen-Bradley® ControlLogix® 5000 可编程自动化控制器为生产线提供了主要控制,通过 3500 个 I/O 与沿生产线排布的机架(不少于 42 个)进行通信。机架内安装了各种模块,具体视其位置和功能而定,但总共包括 19 个 Allen-Bradley PowerFlex® 直流调速器,以及 PowerFlex 2000A 独立调节器 (SAR) 和控制卡。使用了 69 个 Allen-Bradley PowerFlex 755变频器控制辊道、剪切夹送辊、铺设成型头和棒/线圈处理,以及四个用于泵的 FLEX™ 软启动器。

为部分操作员面板使用了 Allen-Bradley PanelView™ Plus HMI,并在各个控制站的计算机上运行了 FactoryTalk® SCADA。共部署了两个网络:用于 SCADA、HMI、变频器(冗余配置中的变频器)的 EtherNet/IP™ 和用于 I/O 的 ControlNET™

“我们使用由 ControlLogix PAC 提供的轴控制来启动/停止剪切和铺设头。”Capitanio 解释说,“该系统非常高效。它在公差(切割/定位)方面的表现非常好。AIC 自动化与人机界面软件还使客户能够只使用一个平台对从再加热炉一直到成品处理的各个过程进行一体化管理。”

成果

Capitanio 表示:“我们的印度客户现在拥有一个完全集成的控制架构,这不仅有助于调试,而且帮助他们在热测试的几天内就达到了额定容量。虽然启动时间和项目时间比印度市场的平均水平要短,但我们在工期内实现了所有主要目标。”

AIC 的客户还能够从远程访问功能获益。一开始,我们在站点留下一名员工负责处理各种问题。Capitanio 解释说:“我们在站点留下了一名员工。现在就没有这个必要了,我们完全可以远程解决任何问题。借助 Rockwell Automation Integrated Architecture®,维护工作也比以前容易得多。”

Capitanio 总结道:“从 2000 年以来,我们一直与 Rockwell Automation 保持着合作关系。从我们的第一个项目开始,我们就建立了十分融洽的合作关系。他们的人员非常灵活,产品也很棒,提供了我们所需的高性能。解决问题的过程很短,而且非常容易。在这个项目中,我们在当地的各个层面都与 Rockwell Automation 进行了良好的协作。”

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。