智能机器有助于简化安全合规性流程和改进生产

挑战

  • 打造智能机器与设备,让用户更充分地利用他们所拥有的有力要素来改善生产,即他们自身的实时数据。

解决方案

成果

  • 用户可通过一个工具套件来帮助在整个安全开发过程中管理、记录和确认合规问题。

实施的解决方案

亚龙于 1983 年成立于中国温州,是一家国家级高新技术企业。亚龙被誉为中国的行业领导者,作为一家专业的教育/培训设备供应商,服务于各类中国教育机构,包括 10,000 多所技术学院、职业学院和高等院校。
公司不仅提供集成解决方案,还提供咨询服务、课程开发、高端培训、网络教学和面向各行各业客户的其他人员培训。
借助亚龙制造的智能机器和设备,用户可以更加充分地利用所掌握的实时数据,并凭借这一强大元素改进生产。

Compact GuardLogix® 5370 安全控制器

像 YL1805B 减速箱装配机这类智能机器可实现:

  • 对能够转化为可指导行动的信息的实时数据具有前所未有的访问权限可记录并分析详细数据以帮助员工制定更明智的决策,并最终优化设备和制造流程,提升运营效率、质量和产量。
  • 提高开放式标准网络架构(例如 EtherNet/IP)的互联水平,实现上游和下游乃至整个企业的实时协作和数据共享。

智能机器可提供实时数据

YL1805B 减速箱装配机展现出智能机器搭载集成安全系统后所具备的功能。

它利用 FactoryTalk® View SEPanelView™ Plus 图形终端来显示安全系统的实时状态,包括急停、光幕、扫描器和门开关。FactoryTalk® Metrics 系统可采集并报告机器性能、安全事件和安全原因代码。系统会显示各项性能数据,包括含机器运转时间的整体设备效率、每天/每小时装配的减速箱数量和质量。系统还会生成含事件(空闲、故障和安全)汇总的停机时间报告和日常安全事件报告。

智能安全工具可简化安全合规性流程

如今,用户使用单个工具套件即可在整个安全系统开发流程中管理、记录和确认合规性。罗克韦尔自动化的安全生命周期工具包可为工程师提供单一的开发环境,帮助工程师完成整个机器安全生命周期开发,并且此环境符合 ISO 12100、ISO 13849 和 ANSI B11:0 标准规定。

这些工具可指导工程师在同一环境中完成机器安全生命周期各个阶段的开发工作,同时还提供可以显示是否符合国际标准的文档。用户可以选择单个安全功能的所有元素,包含输入、逻辑和输出设备等,并会收到用于确认是否满足性能等级要求的 SISTEMA(用于评估机器应用安全完整性的软件工具)计算文件。

GuardShield™ Micro400 安全光幕

该工具包包含罗克韦尔自动化的新版安全自动化构建器软件工具。此外,还集成了其它两款工具 – SolidSafe 的 RASWin 软件工具和罗克韦尔自动化的小型控制系统加速工具包 (CCAT)。集成 RASWin 风险评估软件后,购买罗克韦尔自动化订阅服务的用户可使用该工具包执行风险评估、制定功能规范并完成安全系统验证。由于先后实施的项目可生成全面、一致的标准化文档,因此有助于简化合规性流程。

基于机器安全风险评估结果和 ISO 13849 安全标准,该智能机器的集成安全性能满足类别 3/PLd 要求。另外,安全生命周期工具包和安全评估最终能帮助最终用户简化安全合规性流程并降低成本。
机械安全功能

机械安全功能

YL1805B 减速箱装配机可借助集成安全解决方案保护人员安全并保证生产率,此外,该机器还包括以下机械安全功能:

SafeZone™ 安全激光扫描器

440G-LZ 保护锁安全开关

  • 紧急停机(急停):急停会立即停止正在运转的机器和传送带。
  • GuardShield™ Micro400 安全光幕:提供额外的进出保护并可停止机器运行。光幕重置后,安全回路自动重置。
    440G-LZ 保护锁安全开关:当门打开时,由输出信号控制机械臂和传送带。
  • SafeZone™ 安全激光扫描器:用于监视靠近机器的人员的紧凑型装置。当人员离开保护区时,安全电路自动重置。
  • Compact GuardLogix® 5370 安全控制器:这些控制器是 Integrated Architecture® 系统的一部分,具备集成安全功能,有助于确保安全性能满足全球公认的标准(类别 3/ISO 13849-1)。
  • 采用 IO-Link 技术的智能传感器:将传感器集成到我们的互联企业,为控制器提供诊断信息和详细准确的机器健康状态,从而延长正常运行时间。

Allen-Bradley、FactoryTalk、GuardSield、GuardLogix、Integrated Architecture、PanelView、Rockwell Automation 和 SafeZone 是罗克韦尔自动化公司的商标。

EtherNet/IP 是 ODVA, Inc. 的商标。不属于罗克韦尔自动化公司的商标均为其各自公司的资产。

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

最新消息

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。