一条智能传送带。承载无限可能性

一条智能传送带。承载无限可能性。

挑战

  • 为当代装配工厂设计能够提高可维护性、性能以及适应未来需求的悬挂式智能积放式输送系统

解决方案

成果

  • 简化了多车型装配方法
  • 借助预制的解决方案简化了设置
  • 最小化组件数量,维护得到简化
  • 模块化设计提高了灵活性

基于磁悬浮小车技术的新 KS BOLT 系统解决了装配缓冲方面的难题,并具有非凡的灵活性

在任何一个汽车车身车间中,能够将部件从A点准确高效地转移到B点至关重要。但实现最佳吞吐量不仅仅是速度问题。它需要一种传送策略,能够适应某些系统的停工,而又不会减慢其他系统的生产。

KUKA Systems 高级技术组主管 Kevin Laurence 说:制造过程并不会顺畅无阻,你永远不会让一个零件以同样的速度进入一个码头,又从另一个码头出来。有太多事情可能会出错。

缓冲区解决了这个问题,能使工厂在可能遇到障碍的情况下仍实现产量目标。基于累积式传送带,缓冲区允许一个系统以稳定的速率给另一个系统供料,并在消耗减缓或停止时存储一个生产系统的输出。

但近年来,随着车身车间转向混合车型装配,并开始承担更多子系统的生产任务,传统的缓冲方法经常出现不足。

Laurence 解释说:这些缓冲系统的发展完全超出了它们的初衷本应保持工厂的正常运行,但却不具备必要的灵活性,而且自身很容易停机

MagneMotion QuickStick 系统

为了解决当代装配厂的实际问题,KUKA Systems 北美公司近期开发出了 KS BOLT 悬挂式智能积放式输送系统。KUKA Systems 北美公司是世界领先的汽车行业生产系统供应商德国 KUKA AG”的分公司。

KS BOLT 系统与传统的传送结构形成鲜明对比。

与使用摩擦式传送的传统缓冲不同,KS BOLT 依赖于罗克韦尔自动化公司 MagneMotion® 的磁悬浮小车技术。该系统以 QuickStick® 智能传送系统为特色。

QuickStick 系统由线性电机和内置电机控制器构成,采用集成的位置感应技术,能够独立控制环形轨道上的单个载体。加速度、减速度、速度和位置均可进行编程。

Laurence 说:线性电机技术使得 KS BOLT 成为高度智能化的系统,由于位置传感器嵌入到电机中,您随时都能准确地知道每个载体和每个部件的位置

相反,传统的传送带依靠外部接近传感器来监控皮带上的托盘移动,但无法控制或跟踪单个有效负载。而且,传统的传送带只朝一个方向运行,但 KS BOLT 是双向运行。

Laurence 说:当生产和消费系统不同步时,双向功能尤其有用。因为智能系统始终知道所有部件的位置,所以它可以根据需要自动独立地输送适当的型号

KS BOLT 也是可简化多车型工厂中正确排序的有效解决方案。为了帮助实现每辆车的正确零件装配顺序,许多工厂建立了线性缓存区,用单独的传送系统传输每种车型的零件。

Laurence 说:鉴于卓越的跟踪能力,装配工厂可以将线性缓存区和单独传送带替换为一个 KS BOLT 系统

KS BOLT 系统采用模块化设计,还具有维护简单的优点。

Laurence 说:从本质上看,KS BOLT 系统由于组件极少,所以很少会出错

KS BOLT 中包含一个挤压式铝轨、固态 QuickStick 线性电机技术、零维护载体和滚轮组车轮总成。

Laurence 说:线性电机的健康状态可独立监测,了解功率消耗变化,以启动预测性维护。在极少数情况下,必须更换电机,KS BOLT 通过控制系统发出警报

如果一个滚轮组或轮子需要维修,系统会精确地指出问题出在哪个载体上。与摩擦式系统相比,更容易从轨道外操作可维修组件。

也许,KS BOLT 的真正优点在于它能够适应各种工业应用以及未来的制造要求。

Laurence 说:记住,这个系统并不局限于汽车装配工厂,它也是多种应用场合的理想选择

无论在哪个行业,模块化、预制设计都允许客户轻松地添加更多轨道区段或更改轨道配置,以适应不同应用项目的需求。

Laurence 说:从历史上看,缓冲传送带属于消耗性资产,即每个新工厂或应用项目都需要一个新的系统,我们已经改变了这种心态。我们认为,KS BOLT 将会成为您需要的最后一条传送系统”。

 

如需了解更多信息:

 

KUKA Systems 北美公司

电话:586.795.2000

网址:www.kuka.com

 

KUKA BOLT QuickStick 2.jpg 的图像标题: 模块化的 KS BOLT 悬挂式智能积放式输送系统实现了智能、灵活的性能。

罗克韦尔自动化组件的图像标题:

MagneMotion QuickStick 系统

 

商标说明:

MagneMotion、QuickStick Rockwell Automation 是罗克韦尔自动化公司的商标。出版号:OEM-AP703A-ZH-P

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。