您是否在使用这些工具来提高安全设计生产效率?

提高安全设计效率

制造商和机器制造商在设计安全系统方面具有各种责任,包括执行风险评估、持续遵守不断发展的安全标准,并确定最合适的防护措施。

他们在履行所有这些责任的同时还要保持机器的生产率,并考虑设计时间和成本方面的问题。

如果这听上去与您的经历相似,请注意,我们有办法为您排忧解难。

我们可提供各种设计工具和可提高生产率的技术,它们可以帮助工程师利用适当的安全技术来设计高质量的机器,同时控制他们的设计成本。

让我们看看其中的三个:

  • 安全自动化构建器是一款免费工具,可帮助工程师简化他们的安全系统设计过程,并帮助验证系统是否符合当前的安全要求。

首先,用户可以为安全设计过程创建一个项目名,添加描述并导入布局图。

然后,他们可以单击并拖动图标以创建安全区域、控制面板和危险,并且确定物理防护位置和操作员要与机器交互的进入点。

接下来,他们可以创建各项安全功能并选择输入、输出和逻辑设备,最后将安全功能列表导出到 SISTEMA 以进行设计验证。

该工具会生成一个材料单,其中包括零件号、描述、通常的交付时间和产品数量。

  • 预配置安全功能文档提供了一个用于设计不同防护方法的构件方法。这有助于工程师更好地管理构成安全功能的各种要素,并最终缩短制定规范、设计和测试过程的时间,尤其是对于那些需要多种安全功能的大型复杂机器而言。

每个安全功能文档包都包含有关以下内容的描述:安全功能、电气图、材料单、配置和编程示例、SISTEMA 检验计算和验证测试计划。

它们可用于基于安全继电器的控制、可编程的安全控制或集成的安全控制应用,使工程师能够更加灵活地选择最适合其机器的选项。

  • 当代安全技术(例如,可将标准和安全控制合并到单个包中的集成化安全控制器和变频器)可简化编程并缩短安全系统的开发时间。虽然集成化安全对于某些小型机器来说可能并不划算,但它可以缩短更复杂的大型机器的工程设计时间。

利用集成化安全控制器和变频器,工程师可以用一个常见的编程环境来替代多个软件工具,以配置可编程逻辑控制器、变频器、I/O、运动和安全设备。

程序配置存储在一个位置,而非存储在各个单独的文件中,并且在自动生成标签名称和数据时可创建具体的描述,以最大限度地降低复杂性并进一步缩短开发时间。

要想更加详细地研究如何在设计机器安全系统时提高工作效率以及在设计过程中要考虑哪些关键问题,请参阅 Design World 的 Motion Control Tips 中最近发表的这篇文章。

George Schuster
发布 2016-七月-25 作者 George Schuster, TÜV-certified Functional Safety Expert (FSExp), Certified Functional Safety Engineer (CFSE), Rockwell Automation

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。