IEC/ISO 17305 统一安全标准被取消

IEC/ISO 17305 统一安全标准被取消

合并两种全球机器安全标准并非易事。这一点在去年取消 IEC/ISO 17305 标准时尤为明显。

这套标准旨在统一 ISO 13849 和 IEC 62061 安全标准,曾计划于 2017 年生效。如今,标准合并被无限期搁置。

原因何在?最大的障碍在于时间。

事实证明,ISO 技术委员会在既定的时间框架内难以解决两种标准之间存在的众多差异。因此,委员会决定取消这个项目。

但这并不表示标准合并的大门已经关上。这项工作只是悬而未决。

最终结果将在下一届 IEC/TC 44 和 ISO/TC 199 全体会议后揭晓,时间分别在 2016 年 10 月和 2017 年 3 月。

朝着唯一全球化标准迈进

一些人担心两大标准的合并会引发混乱和重大变化,IEC/ISO 17305 被取消的消息着实让他们松了口气。

但是,ISO 13849 和 IEC 62061 提出的基本方法和要求不会有重大改变。机器设计商可能会发现,他们先前为迁移至两大标准做了不少工作,在此基础上过渡到合并标准的过程将是相对轻松可控的。

对应的两份技术报告同样有助于减轻关于标准合并的顾虑。ISO TR 23849 和 IEC/TR 62061-1 在 2010 年同时发布,对这两大标准进行了有效的解读,并提供与之相关的应用指南。对于想要更好地理解两大标准之间的关系以及二者以何种方式合并的人而言,上述报告会成为非常实用的资源。

有了这些概念之后,如果合并计划最后重新实施,应将其视为一种机遇,而非一种负担。合并计划将澄清和简化当今两大标准之间存在的差异。而且它有助于推动机器设计商朝着可以帮助他们打造更安全、更具竞争力产品的唯一全球化标准迈进。

IEC 和 ISO 标准修订版

同时,ISO 13849 和 IEC 62061 的更新工作已启动。两大标准的修订版可能在几年内发布。

我们对这些更新有何预期呢?

ISO 13849 中可能出现的修改包括减轻部分量化和计算负担,以便构建更为简明、清晰的系统。IEC 62061 可能会新增和改进一些内容,以解决低需求安全应用等新因素,使标准适用于更广泛的设备和机械。

IEC/ISO 17305 的已完成部分可供两大标准使用,有助于指导更新标准,使二者趋向相同的发展路线。

目前,机器设计商应将重点放在理解 ISO 13849 和 IEC 62061 上。这有助于减轻他们在修订版生效后的迁移工作量。即使统一标准出台,对两大标准了如指掌的机器设计商在向统一标准过渡时将会游刃有余。


Derek Jones
发布 2016-九月-12 作者 Derek Jones, Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
  • 联系:

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。