巧克力短暂生命中的一天

巧克力短暂生命中的一天

我非常喜欢巧克力,尤其是户外活动时便于携带的小包装巧克力。它们通常不会在我身边待很久- 很快就会被我撕开包装吃掉,然后开始想着下一个。

那么巧克力是如何包装的呢?包装中是不是用到某种特殊的铝箔?看一眼超市的糕点糖果区就知道包装的种类花样繁多。糖果行业的变化非常之快,而且他们始终在寻找新解决方案和创新技术,尤其是在包装材料方面。

德国公司 LoeschPack 在该领域是全球领先企业。他们设计并制造糕点糖果包装机器。高性能折叠包装机系列是 LoeschPack 的一大强项,可用于包装多种规格的巧克力棒和迷你巧克力。

其中包括 LRM/2-G-S 这款紧凑式双通道折叠包装机,它能用单层或双层材料高效地包装有特殊造型的夹心小巧克力棒、迷你巧克力之类的产品。换句话说,我喜欢的它都能包装。这款机器功能强大,每分钟能包装多达 1000 件产品。这个速度让众多竞争者望尘莫及!此外 LRM/2-G-S 也非常灵活,在用单层或双层材料包装巧克力棒时,该机器可同时使用多种材料并以不同方式进行折叠。

除用于圆形巧克力产品的卷包机器外,该公司还提供联合机器,可包装单个产品并批量装入纸箱中以备发货。

LoeschPack 使用罗克韦尔自动化的 GuardLogix® 系统来控制机器。GuardLogix® 1756 安全控制器具有适用于 SIL 3 PLe 应用的双处理器架构。此外,还提供集成式控制以及面向所有控制应用的统一开发环境。“采用两个单独的系统总会带来不便,我们必须在安全控制器和标准控制器之间传送数据,然后才能在显示面板中显示数据”,LoeschPack 电气工程经理 Bernd Dürr 介绍,“使用 GuardLogix® 之后问题迎刃而解,帮我们节省了不少时间和精力。而且 GuardLogix® 安全系统用起来很方便,错误分析更容易,这也让编程变得更加轻松。”

GuardLogix® 系统还支持基于 EtherNet/IP 的 CIP 安全。一条生产线中的多种自动化组件和机器能够通过以太网彼此通信,安全控制信号也可通过标准以太网连接传输。

为简化机器操作,LoeschPack 采用了罗克韦尔自动化的 PanelView™ Plus。借助其配方管理功能,操作员可通过图形化界面快速设置所需格式。“我们机器和生产线拥有极高的效率和可用性,这能我们的国际客户降低总拥有成本,确保卓越的包装质量”,Dürr 表示。“这不仅在于快速的格式切换和设置”,他补充道,“一直以来,我们也在努力将包装时的边料减少到最低水平,并进一步降低能耗和压缩空气的用量。”

如果您对产品本身感兴趣,德国科隆或伦敦等许多城市都有巧克力博物馆。如果要阅读有关食品、饮料或糕点糖果行业的更多内容,请看这里的案例研究

谁会想到呢?包装巧克力棒竟是一个相当复杂的过程。将来我馋巧克力时肯定会想到这一点。

Abegail Bokingo
发布 2013-九月-11 作者 Abegail Bokingo, PR Account Executive , Majlis PR & Events
  • 联系:

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。