通过变频器预测性维护功能以及您的运营提高收益

通过变频器预测性维护功能以及您的运营提高收益

就像作为车主,您的做法可能和许多人一样,把车开到养护中心进行常规换油,还要尽量遵照制造商推荐的保养计划。您可能还会想,根据汽车驾驶情况是否需要换油。

如今进入市场的汽车都具有诊断功能,因此我们不用再为汽车保养劳心费神。重要汽车部件的数据将被采集用于预警即将发生的问题。这有助于我们根据实际需要并参照行业平均状况维护汽车,在故障造成严重损失和不便前进行维护。

这就是预测性维护您的工业运营维护也能运用类似方法。不过,要了解其真正的影响效果,首先必须懂得区分预防性维护与预测性维护。

预防性维护与预测性维护

预防性维护涉及制定维护计划,根据设备预期寿命保养或更换设备。这势必优于事后修理的维护策略,后者会使计划外停机成为常态和日常运营中的高昂成本。

但是,主动式维护根据既定计划进行,而不根据设备的实际状况和性能。这会导致状态完好的设备在真正需要更换前就早早退役,并且使您难以防范计划更换或保养日期之前发生的设备故障。

而预测性维护采集来自设备的数据,监视其性能,并在故障尚未发生之前采用预测算法来预测故障。此外,它还可帮助您完善维护计划和最大程度地利用自动化资产投资。

随着可用数据的增加 (不仅来自设备本身,还来自设备内部的特定元器件),对于工厂中最重要的设备之一变频器,预测性维护的价值更是凸显无疑。

更深入的预测性分析

无论是压缩机、泵还是冲压机,变频器都是整体运行过程的一部分,确保生产持续进行。如果有一台变频器停止运行,则整个应用就会瘫痪。

幸运的是,如今可随时访问、分析并跟踪接入网络的变频器。此外,现代变频器还可提供部分核心元件的信息,如风扇、母线电容和绝缘栅双极晶体管 (IGBT)

例如,风扇属于机械装置,最终会随着时间的推移彻底损坏。最新一代变频器的预置算法可专门监视风扇运行,并可根据监视温度、运行速度和实际运行时间精确预测风扇寿命。

维护技术人员可根据这些信息维修或更换变频器或其元器件。并且,由于可以提前数月预测故障,他们可以按照预测的停机时间提前准备检修工作,以确保提前准备好备品备件。

时机是否成熟?

如果无法确定预测性维护是否有助于您的运营,可以先考虑以下问题:

· 您是否由于变频器运行性能问题经常遭遇停机?

· 您是否在不确定未来问题的情况下安排定期维护,以更换变频器风扇、过滤器和 IGBT 等组件?

· 您是否动用运营预算而非维护预算来解决变频器问题?

如果您对以上任何一个问题回答,就该考虑优先采用带预测性维护功能的变频器。如需进一步了解可选的变频器,请访问该页面

Andy Gagnon
发布 2017-四月-24 作者 Andy Gagnon, Product Manager, Rockwell Automation
  • 联系:

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。