通过全面的电机控制中心解决方案提高操作员安全性

通过全面的电机控制中心解决方案提高安全性

我具有工程背景,因此您可能不会惊讶于我是智能和互联家居的热衷者。

例如,利用我的联网安全系统,我可以远程控制系统,查看我的车库何时打开和关闭,以及调节我安装的所有摄像头。

在选择安全系统之前,我评估的主要特性之一是系统是否易于安装、配置和使用。

对于工业自动化应用,我会寻找电机控制中心 (MCC) 是否有类似特性。

利用电机控制中心,工厂经理能够集中控制,从而能够更轻松地进行管理和访问,同时操作员和维护人员能够分别维护各个联网电机。

不过,电机控制中心的电压应用通常比家用电压高很多 (200-600 VAC),该电压可能会使操作员安全面临风险,并且导致使用更加“不方便”。

在选择电机控制中心时,工厂经理应寻求全面的电机控制中心解决方案,该解决方案要提供三项能够极大提高易用性和操作员安全性的技术:远程监控、抗弧闪设计和关门时抽出功能。

远程监控和访问

与电机控制中心进行交互的最安全方式是进行远程交互,远离电压和电源。利用远程监控和访问,操作员能够与电机控制中心进行交互,同时消除所有人身风险。

电机控制中心应完全联网,并配置开箱即用的网络信息。该电机控制中心可见性使操作员能够监控电机控制中心的能耗或运行状况,接收通知和诊断问题或故障,以及对控制室的安全性进行编程更改。

抗电弧设计

远程监控是理想情况。不过,在某个特定的工作日,操作员可能需要站在厂房地板上相对靠近电机控制中心的位置。如果发生弧闪事件,靠近电机控制中心可能会导致严重伤害风险。

借助抗电弧设计,电机控制中心更有可能限制产生电弧期间的电流持续时间,抑制弧闪事件产生的热量、气体和碎片并使其远离相关人员,从而降低人员面临的风险。这有助于提高操作员安全性,并且可能减少对一些额外人员防护装备的需求,这些装备可能难于操作和使用。

关门时抽出

操作员偶尔需要在电机控制中心内执行维护工作并打开单元门。标准电机控制中心设计允许人员降低特定单元中电压,但该电压仍然存在。或者,人员可以完成冗长的上锁挂牌过程并关闭整个电机控制中心。

在关门时能够抽出电机控制中心的设计有助于防止电气危险,并且能够更安全地实现与电机控制中心的交互。当操作员使用某个单元时,他们可以在打开门之前断开电压,这可以消除该单元内的所有电压,有助于消除接触电压的风险。

在移除任何保护性装备和打开单元门之前,用户仍应验证单元中是否不存在任何电压,但关门时抽出功能使操作员能够更安全地对单元进行操作。

这三项技术中的每一项都能够独立帮助提高易用性和操作员安全性。选择可提供全部三项技术的全面电机控制中心解决方案使工厂经理能够更深入地了解工厂生产情况,并为员工提供更安全的工作环境。

Ryne Montemurro
发布 2016-八月-08 作者 Ryne Montemurro, Product Marketing Manager, Rockwell Automation
  • 联系:

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。