轮胎 OEM 如今可做出的明智决策

轮胎 OEM 如今可做出的明智决策

轮胎制造业到了令人激动的时刻。传感器技术与物联网 (IoT) 领域的新进展令智能轮胎的功能得到了迅速拓展。而对于新轮胎尤其是备用胎的全球需求有望保持稳定,甚至在接下来的几年中有所增长。

与此同时,轮胎制造商必须快速提升产能、缩短整个交付周期、控制成本并应对日益丰富的轮胎类型。

为满足这些需求,轮胎制造商正在接受智能制造工业 4.0 等创新举措,并要求使用可实现互联企业信息化机器

对于服务该行业的 OEM 而言,如今的商业环境呈现了史无前例的成长机会和重大挑战。简而言之,轮胎 OEM 必须比以往更快地交付更智能、更紧凑且更高效的机器。

当代控制和信息技术为智能设备铺平了道路,使其轻松连接轮胎企业的网络基础架构,从而提供超高水平的运营数据。

例如,这些支持 IO Link 的智能传感器提供来自生产线的持续信息流,从而监控机器健康状况并提高生产率。另外,通过 FactoryTalk® Analytics 和其它软件工具扩展分析功能,智能设备将变得更加智能。

想要实现上述益处,最具成本效益的途径是选择一种机旁控制架构,以便应用和集成这些新技术。

对于任何轮胎厂,厂房和机柜空间都显得弥足珍贵。为保护组件免受恶劣环境影响,OEM 通常依赖体积庞大的机柜式控制系统。控制组件安装在与机器有一段距离的集中式机柜或分布式接线盒中。

这些系统不仅占用大量空间,而且接线复杂、安装费时且难以排除故障。

机旁控制解决方案让工业控件和硬件更贴近应用项目,或者将其直接搭载在机器上。其结果是什么呢?机器占地面积显著减小,系统架构得以简化——从而使接线数量最小化,加快了安装和维护过程。

机旁控制设计正日益成为各行各业 OEM 的首选方案。得益于强化的工业级全新控件,机旁控制设计如今也成为了轮胎厂中所安装设备的可行替代方案。

了解一下罗克韦尔自动化推出的耐久型 IP67 等级 Allen-Bradley® Armor™ GuardLogix® 控制器和 ArmorStratix™ 5700 工业以太网交换机。为帮助 OEM 进一步简化设备安装和维护,这些组件还加入了一些省时特性,例如预配置的快速连接系统。

涵盖整个轮胎生产过程从胎面挤出联动线和硫化机到轮胎成型设备机旁控制解决方案可帮助 OEM 更快地设计、开发和交付设备。对于最终用户而言,机旁控制架构是一个更简单的解决方案,从初始安装到故障排除和组件更换均实现了更低的总拥有成本。

了解该轮胎成型机 OEM 如何使用机旁控制解决方案优化维护、将接线时间缩短 20% 以及将机器占地面积减少 25%

查找更多关于罗克韦尔自动化针对轮胎 OEM 和制造商的解决方案的详情。

您是否会参加 2 14 日至 16 日在德国汉诺威举办的轮胎技术展览会 (TTE) 吗?请至休闲区与罗克韦尔自动化会面,与我们的轮胎专家探讨您的应用问题。另外,请务必参加以下会议:

2 14 日,星期四:轮胎制造进展 1 部分

16:40 (下午 4:40) – 机旁控制解决方案:对轮胎制造商业的益处。演讲者:Jens Brusis

2 15 日,星期三:商业战略会议计划

16:00 (下午 4:00) – 互联企业中的互联轮胎。演讲者:Paolo Butti

合著者:Paolo Butti
罗克韦尔自动化轮胎和橡胶行业销售经理

Jens Brusis
发布 2017-一月-23 作者 Jens Brusis, OEM Strategic Account Manager , Rockwell Automation

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

最新消息

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。