让机器制造商改变思维

让机器制造商改变思维

欢迎于 9 月 23 日至 25 日参加拉斯维加斯国际包装机械博览会,了解智能、灵活机器的最新进展。我们的展位是 C-1462,欢迎前来提前了解我们的交互式合作伙伴定位器。

您是否会让机器制造商改变思维?

在受利润驱动的环境中,生产力和上市速度至关重要,而 OEM 在成功实现智能、灵活制造的过程中起着非常重要的作用。

作为工厂经理,您担负着诸多责任。您需要满足生产需求,实现生产力目标;控制原材料和能源成本,同时制定盈利目标;迅速调整以适应市场上的最新创新产品。

鉴于产品种类迅速增加以及包装结构设计不断变化,您必须及时掌握下属的工作情况及所用工具的发展情况。那么,如何确保使用合适的设备帮助下属做出更明智的决策,确保生产线运行更平稳,以及加快转换速度?答案是改变与 OEM 的谈话方式。

了解如何通过智能制造提高产量、生产力和运营效率。下载电子书,了解更多信息。

可在未来提供灵活性的机器

机器采购工作繁冗复杂。是否想简化资金审批和采购审查流程?考虑问题需要超出 RFQ 范围之外,着手准备与机器制造商进行下一轮谈判,重点关注您面临的挑战及对成功的定义。目标是改变他们对现在和未来机器使用方式的观念。

举例来说,经验证的可靠技术需要能够执行工厂中的定位、输送、关闭和贴标签工艺。针对每条产品线提供现货报价很容易。但若有一种解决方案不仅能够对各种产品报价,而且通过单一控制平台和单一 OEM 联系人为您的团队提供支持,会怎样呢?

若给机器制造商的指示适当,他们就能真正帮助您做好这种准备并取得成功。采用先进技术的智能、灵活机器可以简化不同包装尺寸之间的转换操作,甚至能够轻松转换到完全不同的产品流程。解决方案便是多功能设备,通过这种设备,只需按一下按钮即可在产品、尺寸和配置之间进行变换,从而使操作更敏捷、更灵活。

线性电机独立推车技术 (ICT) 就属于这种先进的解决方案,与传统系统相比,它具有无限的灵活性和效率。ICT 在操作完成后会智能地移动产品,能将转换停机时间从数小时缩短到数分钟(实际上只需按一下按钮即可进行变换)。

灵活制造的另一项核心技术是机器人技术。借助供应商提供的集成度、准确性和安全性更高的解决方案向传统设计发起挑战。通过集成了机器人技术、设备和自动化控制的整体解决方案,可以针对各种产品迅速地重新配置机器。此外,机器人工程的进步还可通过传感器和视觉技术提高灵活性,从而自动调整来适应新产品。

网络研讨会:数字化转型行动号召 - 为何应该放下我们的笔了?

让智能制造成为现实

除了普通产品和包装外,智能制造对您的成功也至关重要。它能提高操作效率和响应速度,提高员工的生产力,帮助您达到 KPI。但是,为了有效实现数字化转型,您需要使用考虑工厂未来发展的适当智能设备

不能再只测量整体设备效率。OEM 可以通过分析自动补充耗材,也可以提醒您在交接班时更换磨损部件,以免停机。考虑在机器上或通过移动技术向工人提供工令,以便他们迅速执行维护或维修任务。要求配备传感器和实时分析工具来提高生产力。请求提供安全的远程访问,提高团队实力,这样就不必等待服务,而是可以实时了解故障处理和维修情况。

毫无疑问,智能制造可以彻底改变制造运营。这一切都始于尽早合作、了解自己的需求,以及对机器制造商提出面向未来的产品期望。立即开展合适的谈话方式。请联系当地的罗克韦尔自动化顾问,让我们帮助您探索各种可能性。

Angelique Fehr
发布 2019-十月-25 作者 Angelique Fehr, OEM Marketing Manager, Rockwell Automation

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。