移植既有分布式控制系统:时间和方式

移植既有分布式控制系统:什么时间?以何种方式?

早期分布式控制系统不一定就不好。

全球各地的工厂当中有许多早期分布式控制系统仍在正常运行。也许您就有一个。

我几乎每天都会遇到这样的问题:“我如何知道该移植我的分布式控制系统了呢?”(接下来的问题是“怎么移植呢?”)

是时候了吗?

让我来回答这两个问题。根据 ARC Advisory Group 的统计数据,发生在您身上的情况并不少见:

  • 有 650 亿个过程自动化系统的使用寿命即将到期
  • 其中 120 亿个系统的使用时间已经达到 25 年或更长
  • 使用这些系统的专家有 20% 已经退休或即将退休(他们掌握着过程知识)
  • 需要第三方承包商提供支持,而这会带来更大的风险

这些旧系统带来了两个重要问题:

  • 缺少备件
  • 缺少知识

如果您能获得零件,您仍然需要拥有相关知识的人来使用它们。这就带来了最大的风险。相当多的分布式控制系统专家离开了员工队伍,却没有充足的人员来替代他们 — 如果您足够幸运能够找到专家,但仍然缺少旧系统方面的知识。

因此,了解了这些因素后,您会认识到是时候移植了。但是,就您所处的情况而言,最佳的移植方式是什么呢?

第一个障碍是财务方面的原因。在这种情况下,您可能会碰壁,“如果它没有坏,就不要修它。”

请记住:考虑经济状况时不能只考虑前期费用。您需要考虑总体成本和好处。移植到当前技术会使您的优化能力增强,生命周期成本降低,产品的产量和质量提升,而且可以利用的数据更多,因而决策速度更快。

向前发展:您的选择

当我谈论移植既有分布式控制系统时,选项一般分为两种:分阶段,或淘汰并更换。

哪种方式最适合您取决于您所处的情况,因为这两种方式都有很多优点,同时也都存在一些弊端。

分阶段移植的好处:

  • 比完全淘汰并进行更换所需要的停机时间短,而且可能不需要完全停止生产
  • 可以用维护资金提供资金 — 取决于项目的规模
  • 风险较小
  • 可作为应急计划的一部分轻松切换回既有系统

分阶段移植的弊端:

  • 移植整个系统需要花费多年时间
  • 交付工程团队需要具有更多的既有分布式控制系统专业知识

完全移植的好处:

  • 几周之内就可使用完整的系统,无需花费多年时间
  • 优化可以立即产生结果,并且使员工能够访问更多数据以便更好地决策
  • 交付工程团队仅需具备较少的既有分布式控制系统专业知识

完全移植的弊端:

  • 需要大范围的停机
  • 一般通过资本支出预算提供资金
  • 风险较大

哪种方式适合您取决于您希望达到的目标,以及您希望多快看到结果。

无论您所处的情况怎样,也无论您的时间表怎样安排,有一点是很明确的:根据我的经验,维修最好早在损坏之前进行。

Mike Vernak
发布 2016-十月-03 作者 Mike Vernak, Product Manager, DCS Migrations, Rockwell Automation

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

最新消息

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。