构建互联企业,从大规模生产到大规模定制

构建互联企业,从大规模生产到大规模定制

智能制造和互联企业可谓是现今大热的话题,尤其是中国政府推出中国制造2025”之后,相关的演讲非常多。本人听过很多次,也演讲过数次,颇有心得。在此抛砖引玉的与大家分享下本人的理解和思考。

为什么要智能制造?

每个制造业企业都希望能够契合未来的发展方向,更有竞争力。目前业内已经广泛达成共识是, 要在制造领域拥有领先优势, 就看谁能够率先发展智能制造。 于是各个国家就制定了各自的智能制造发展战略:德国的工业4.0、中国的中国制造2025 法国、韩国及印度等国家也都有各自的提法。

为什么智能制造可以帮助制造业拥有领先优势和竞争力?

这就要从制造业老总们关心的话题说起,老总们烦恼的问题很多, 但在产能过剩、需求升级的大环境下,如何精准的按需生产变成了老总们普遍关心的问题。

从卖方的角度,最佳的制造时机就是知道有需求后,按订单生产。 但从买方的角度, 当有了购买需求时, 往往希望尽快得到满足, 尽快拿到货品成为选择厂家的重要因素。如何尽量缩小买卖双方之间需求的矛盾成为大家追求的目标。当然, 乔布斯是个特例, 因为他是靠创造需求来引领市场的。

搜索一下什么是智能制造,大家将会得到一大堆的概念, 这些概念涵盖制造过程从产品工程设计、 模拟仿真、生产组织、 智能设备、 运行维护、人工智能、机器人、 3D打印等等众多的子项。简单来说,这些名词可以有机组合实现智能制造,从而帮助企业在竞争者之前设计制造出满足需求的产品。实现人无我有、人有我优的竞争优势地位。而当市场需求有变化的时候, 生产者能够及时获得市场信息并做出变化调整,现有生产设施能够有足够灵活性(柔性)生产多种不同产品。制造企业有了这个智能 就有更快应对变化的能力,基本上就可以实现从大规模生产(通常按预测和计划)到大规模定制(通常按需求)的转型。而未来市场需求无疑是更加个性化的。

如何实现智能制造?

罗克韦尔自动化提倡的是互联企业解决方案。

  • 从需求端:通过互联企业解决方案, 可以帮助企业实现生产制造环节和市场的连接, 随时了解市场信息。

  • 从供应端:互联企业和供应链的互联,可以保证整个供应链支持制造环节按照需求来组织生产。

  • 从企业内部:实现与供应链和市场需求的链接的同时, 要求企业内部本身是高度IT/OT融合和完全互联的。 也就是说, 企业的业务系统所承接的需求订单能够通过互联的企业系统, 随时传递到生产调度系统如MES进行生产组织,并形成生产线的作业指令。 生产现场的所有设备状态也能通过互联的企业网络随时从OT领域上传到IT领域的企业管理信息系统, 以便管理者随时了解整个企业的实时运行状态。 

这样的一个互联企业系统, 由于和市场的连接, 可以感知市场需求从而更快的推出产品上市。 整个生产系统的互联, 可以大大提高信息化水平, 从而对整个生产过程有清楚的了解, 优化和提高生产率成为可能。 信息化的提高也帮助感知生产设备的运行状态,帮助提高资产的利用率。 当一个企业的生产管理者对整个企业了如指掌时, 企业的运行风险显然更加可控。这就是互联企业所带来的价值。 

互联企业往往不是一蹴而就的, 智能制造技术也在不断演变发展中, 因此互联企业必须是面向未来的一个标准和开放的系统。只要企业在今天就开始应用标准网络、选用物联网智能数字化的现场生产设备、采用集控制和信息一体化的高性能架构,并运用合适的服务和解决方案, 就可以逐步构建一个互联企业的智能制造系统。

Zhongjie Li
发布 2016-九月-26 作者 李仲杰, 技术能力中心经理, 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
  • 联系:

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

最新消息

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。