价格适中、性能超群的小型控制系统

蕴含极高性能的小型控制系统

作为消费者,我们始终希望买到物美价廉的东西,在购买大件商品时尤为如此,例如,汽车、房屋……以及我们的控制系统。

许多时候,我们需要在“愿望”和实际“需要”之间做出取舍,这是一个难题。

一种选择并非适用于所有情况,但是可以同时获得所有优点吗?小型控制系统不仅价格适中、可扩展,而且能够提供最大价值和最佳性能,这是真的吗?

虽然您可能希望拥有一辆世界上最快的汽车——布加迪威航,但您也许囊中羞涩,只能暗自叹息。

如果本田思域能够拥有布加迪的速度和性能,会怎么样?如果您的小型控制系统能够拥有布加迪那样的速度和性能,但又没那么昂贵,那该多好!这可以成为现实。

现在,您可以以适中的价格获得小型控制器,这些小型控制器可以提供优化的性能、简化的通信和更强的应用能力,同时还使您可以为您的整体系统架构作出最明智、最安全的选择,从而使您获得最大价值。

此外,您希望拥有一个真正的互联企业,通过技术来更好地收集和分析数据并将其转化为切实有效的实时信息。

新的小型可编程自动化控制器可简化您系统在企业级别和机器级别之间的通信,从而为互联企业增加更多价值。它们还能够以更快的速度执行任务。

这可以减少带宽障碍,从而加快您的控制系统的系统开发时间。同时,它还会增加产能并优化运营绩效。您的系统能够以最有效的方式达到其所需达到的目标 — 简言之,它可以通过无缝集成与合作来帮助您提高生产效率。

您还希望能够立即发现所有问题,以防对您造成影响。汽车前部中央位置有一个车载显示器,用以显示关于您的系统即时运行状况和通信情况,使您更加确信您的系统正在正常运行。

您需要一个能够支持本地编程、故障处理和更新的小型控制器,以便您能够主动改变方向以防出现问题,从而使您十分谨慎地驱动您的控制系统。您能够纵览控制系统的各个方面,这样您就可以成为最聪明的驾驭者。

安全性如何?是的,自动锁将保护您的汽车,使其免遭传统小偷盗窃,但是,黑客攻击不断有新的招数,因此我们必须采取先进的安全措施,而不是简单的“希望”。

就像您不会下车时不锁车门且把钥匙留在点火装置上一样,新的小型控制器可提供几种安全措施,以帮助全面(从物理方面和内部)保护您信息的安全。数字签名的控制器固件、基于控制器的变化检测和记录,以及基于角色的访问等功能,提供了一个能够给予我们更多安全感的安全系统。

要想通过最有效、最便宜且最准确的方法实现您的目标,关键是要拥有一个智能、富有成效、安全,最重要的是可扩展的系统。

如果您是机器或设备制造商,并且希望了解有关小型控制系统中可通过扩展来满足您特定需求的高性能架构的详细信息,请访问我们的网站。

Dexter Chee Peng Leong
发布 2016-五月-16 作者 Dexter Chee Peng Leong, Product Manager, Rockwell Automation
  • 联系:

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。