利用智能设备缩短生产时间

利用智能设备缩短生产时间

在工业领域,人们一刻不停地寻找提高生产量而又不增加生产时间的方法。

实现这一点的方法之一是在控制系统架构中使用高度灵活和适应性强的智能设备 - 也就是能够不依赖中央处理器独自作出决策,从而在本地快速执行简单控制功能的设备。

设想一下,您刚刚用数码相机记录下了一个有趣周末的兴奋时刻。在过去,您必须:

  • 将照片文件下载到您的计算机
  • 通过互联网将它们发送到当地的冲印店
  • 等待几个小时甚至几天,以便照片中心处理它们
  • 开车到商店取它们,然后带着打印出来的照片回家

如果我们有一些数字化的图像文件,我们通常的预期是需要等待数天时间才能拿到打印版的照片。

再看看一些最新的技术:我们现在有了智能打印机,它可以直接连接摄像头,我们只需调整几项设置,数分钟后,这些打印机就能够将图像文件处理成高品质的照片了。

我们不必再忍受通过互联网发送文件以进行处理的延迟,或往返照片中心的时间,甚至是更糟糕的情况 - 因为商店关门而无法取回照片。

利用 DeviceLogix 技术,我们可以避免一些同样的导致工业流程延迟或生产量下降的问题。例如,我们可以减少中央控制器满载造成的处理延迟,或避免中央控制器离线导致的整个过程关闭。

在典型的工业应用中,例如沿传送带向下传递的包装,我们可能会有用作输入设备的条形码扫描器。

扫描仪的输入数据被发送到我们的设备(即软启动器),后者负责控制传送带上的马达。设备将处理此输入,然后通过我们的通信网络将其传输到中央可编程逻辑控制器。

PLC 收到数据后,它将执行逻辑。此时,PLC 还扫描输入数据并更新输出数据。如果 PLC 满载,PLC 时间量可能会显著增加。

PLC 的更新输出通过通信网络从 PLC 传回到我们的设备,然后,我们的设备执行某种操作,例如,将传送带移动 10 英尺。

如果此设备启用了 Devicelogix,则从输入到输出的所有处理都在本地进行。DeviceLogix 是一种独立于平台的逻辑引擎,能够嵌入到各种 Allen-Bradley 设备(如按钮工作站、过载继电器、电动机起动器、变频器等)中,使它们成为智能设备。

那么,具有本地控制能力意味着什么?

此板载逻辑引擎在设备内部处理输入、控制输出和管理状态信息,消除了与通信网络和中央控制器通信的环节。正因如此,我们系统的响应时间提高了近 90%。这些改进的操作时间在响应时间至关重要的应用中特别有用。

如果您正在寻找为时间敏感型应用提高控制系统性能的途径,可以了解一下采用 DeviceLogix™ 组件技术的智能设备

Amanda Eason
发布 2016-五月-30 作者 Amanda Eason, Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

最新消息

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。