智能制造可降低成本并提高生产效率

智能制造能够降低成本并提高利润

管理由工厂、职能部门、生产过程和员工组成的网络并非易事。

每天,随时都可能出现错误,而这些错误会影响最终收益:一个小小的成分错误毁掉一个批次的饮料;一个出现故障的传感器破坏一个复杂的客户订单;一线员工没有注意到闲置的机器需要给料;仓库临时员工为容器贴错标签。

有一个简单的解决方法。

互联企业(实现智能制造的一种手段)可以为这些活动提供与所处情境相关的信息,并且可以使企业直观地开展这些活动等等。

互联企业有助于阻止这些损失的出现,同时还为管理人员和员工指出生产效率有待提高的领域。分分秒秒的损失会转变成日常的成本节约,并提高盈利能力。

三分之二的制造业高管表示,物联网 (IoT) 技术在设备和过程中的应用(这是实现互联企业的必要条件)将提高未来五年的盈利能力;四分之一的制造业高管预计物联网带来的收益将超过 5%。嵌入式智能能够从各个方面入手,立即对利润产生影响,包括:

  • 产品规格:如果发生变化,智能机器会停止生产,以防止残次品流入到消费者手中。
  • 人力利用率:实现自动化现代化后,一线员工可以同时高效地管理多台机器(即,支持物联网的 Jidoka)。
  • 环境健康安全合规性:智能设备能监控并防止事故和环境灾难的发生,从而降低受伤和遭到经济处罚(例如,罚款、诉讼、增加的保险费)的风险。
  • 敏捷生产:支持物联网的设施会实时报告何处需要产能或者何处有可用产能,不断调整生产以优化资产和员工部署。

最常见的情况是,高管通过投入更多的人力和新设备来“解决”问题。

智能制造却采用不同的方式:通过将智能技术嵌入到现有资产中以便在整个企业中进行通信,从而充分利用现有资产。

无论要进行哪种类型的改进,智能设备都会提供关键的第一步(收集信息),使制造商可以了解其设施内的真实状况。利用这些实时信息,制造商可以进行以利润为重点的分析并做出积极的改变。

现在,您的工厂在哪些方面出现了利润损失?更重要的是:您如何预防利润损失?

Beth Parkinson
发布 2016-十月-17 作者 Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
  • 联系:

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。