在工厂基层引入无线技术的五大优势

在工厂基层引入无线技术

利用无线技术,您可以摒弃线缆,体验运营方式的全新转变。

在工业物联网 (IIOT) 时代,收集实时运营数据的需求比以往任何时候都重要。

您希望确保做出明智的决策,从而最大限度提高生产效率,满足如今的自动化环境需求。随着设备和制造领域的不断进步,我们现在有充分的理由去挖掘数据的价值。下面是 5 大实现方式...

采用无线技术

无线技术有助于最大限度缩减成本,谁不想省点钱呢?在前端,您会因为硬件和布线的减少而降低安装成本,同时也意味着维护工作量减少,未来投资于面向未来的工厂基础设施时也将拥有更多选择。

为您的工厂网络作出此类长期决策时,设想一下,您能够在最大程度提高生产效率、改进连接和设备移动能力的同时,体验到全面的成本节约。

建议的硬件

为了实现安全可靠的通信目标,必须采用适用于无线局域网的硬件。

使用遵从广泛采用的 IEEE 802.11 a/b/g/n 标准(可用频率为 2.4-GHz 和 5-GHz)的无线接入点 (WAP) 和工作组网桥 (WGB) 硬件将有助于满足各种不同的运营需求。

作为路由器的 WAP 可将无线客户端安全地接入有线网络,而 WGB 则可以将多达 19 个有线 IP 地址客户端安全地连接到无线网络。

实时控制

在可靠性非常重要的关键应用中实现闭环实时控制。使用 IEEE 802.11 技术(更常用的名称是 Wi-Fi)所能做的不只是远程监控、故障处理和从运营中收集数据。

通过支持机器和设备移动性,可以满足独特的实时控制需求,并尽可能减少延迟和抖动,从而获得应用程序所需的无中断性能。

更高的机器移动能力有助于实现更高的生产效率、最可靠的连接和创新的设计。

单一网络基础设施

您是否希望通过工业以太网协议(如 Ethernet/IP™)融合现有的以太网网络架构,以创建单一的工厂到企业的网络基础设施?

借助 IEEE 802.11,您可以利用同样的技术实现实时控制并按需获取信息,以在移动设备上收集指标数据和查看分析结果,从而做出更明智的决策。

同时,您可以体验工厂到企业的无线融合,进一步提高生产效率和减少停机时间。

工业信息安全

现在来谈谈安全性。大家都知道,确保最大程度降低与无线通信有关的风险十分重要。

另外,设备身份验证和数据加密方法必须遵循 IEEE 802.11 标准。

在工业 WLAN 应用程序中使用 Wi-Fi 保护访问 2 (WPA2) 安全标准以及高级加密标准 (AES) 级别的加密,并为工业环境实现当今最先进的安全保护,而不影响应用程序性能。

自主性架构和统一架构哪个更适合您?如果您希望自己的网络能够通过独立的无线接入点单独进行单独配置和管理以实现所有 WLAN 功能,那么自主性架构应该可以满足您的需求。

这种架构非常适合小型部署,此类部署要求通过更精细地控制服务质量 (QoS) 来帮助控制系统网络流量。

自主性网络是否适合您的需求?

如果不适合,那么统一架构可能是更好的选择,因为它非常适合需要大量客户端和应用程序的大型、工厂范围的部署。

在统一网络中,功能性拆分到轻量级接入点 (LWAP) 和无线局域网控制器 (WLC) 中,以实现集中控制和可见性,并获得快速识别网络威胁的能力。

了解无线技术的注意事项之后,您就可以着手在工业自动化环境中实施 Wi-Fi 技术,并准备您的网络基础设施以满足不断发展变化的工业制造流程需求。

这些建议让您能够开始构建互联企业,进而实施符合标准的最佳安全范例。

请访问我们的网站,了解有关 无线技术如何帮助您满足生产率目标的更多信息。

Divya Venkataraman
发布 2016-五月-30 作者 Divya Venkataraman, Global Product Manager, Rockwell Automation

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。