最大限度地增加机柜空间,同时降低成本

最大限度地增加机柜空间,同时降低成本

联邦星舰船员进取号在无尽的宇宙中展开漫长的星际旅行时,他们从不担心空间限制 - 但在谈到您的控制系统时,很不幸,您享受不到那份无限空间的奢侈。

您必须不断探索在这些限制下作业的方法,并考虑如何同时保持低成本和高性能,以便确保系统效率不下降。

在探索控制系统防护罩内部的有限空间时,考虑利用各种方法来帮助提高在这些限制条件下作业时的系统性能。

空间限制难题

您不会将“进取号星舰”停放在飞机机库里,那您为什么非要将控制系统挤进一个小得装不下它的机柜里呢?

控制柜空间有限是一大难题。幸运的是,控制器在不断的发展,以满足客户的需求。嵌入式以太网端口、容量增加以及新控制器带来的高性能等附加优势可减少在控制系统中使用它们的数量。最终结果:增加机柜空间。

增强型 I/O 模块能够让每个模块连接更多的设备,有助于简化硬件。这让您能够在系统中使用较少的模块。重申一下,您可以在机架和机柜中腾出更多的空间。

更细长的电源让您能够缩减机架的整体尺寸,腾出更多的空间。减少物理系统的整体宽度有助于满足最小安装间隙要求,并避免由于尺寸限制而以不支持的方向安装机架。您甚至还有空间来进行扩展。

冗余电源线采用了 90 度角的设计,可让您的机架更靠近防护罩的背面。

富有条理,运作高效

我们编织的网络是多么错综复杂!如果“进取号星舰”舰桥上的所有接线不是以某种高效的方式整合组织的,您能想象这会带来多少问题吗?

毛球族不是船员们面临的唯一麻烦!您控制系统的机柜内也是如此。例如,新的冗余布线选项为冗余机架提供了一种更清晰、更有效的供电方式,最终可形成更有条理的系统安装。

此外,细长型电源选件还能够构建出更高效的系统,因为它与整合 I/O 的能力一样 - 占用的空间更少。增强型 I/O 模块可以帮助您通过更快的响应时间来获得更好的结果。由于执行时间更短,它们还可提供更高的性能控制和更高的精度。更精准的控制可实现更有条理和更高效的系统。

成本问题

从控制器到 I/O、电源、冗余电源线,有很多方法可以节省控制系统的空间。

您的使命是为控制系统开创一片新的天地…

Dennis Wylie
发布 2016-六月-27 作者 Dennis Wylie, Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。