您的网络基础设施满足您的性能需求吗?

您的网络基础设施满足您的性能需求吗?

在设计您的工业网络基础设施时需要谨慎规划,眼下及未来将有越来越多的设备集成到您的控制系统架构中,这么做能确保您获取所需的性能。

要为您的网络选择合适的工业交换机,您需要考虑很多方面,过多的选择难免让您无所适从。从非管理型到轻管理型乃至完全管理型交换机解决方案,罗克韦尔自动化提供丰富的选择。因此,您如何才能知道适合您的工业应用的最佳选择?让我们帮您做决定吧。

首先,您必须严格检验您的网络以确定性能需求。您希望以适合您应用的价位实现功能性与易用性的高度平衡。

如何才能知道适合您的工业应用的最佳选择?

非管理型和管理型网络交换机似乎在端口级别具有共同的性能特点,但经验告诉我们事实并非全部如此。当首次进行扩容或将旧款设备迁移至通用网络协议时,您就会验证这一点。

管理型交换机能够提供对网络性能优化至关重要的关键功能。为实现联所未连,我们正在加入越来越多的设备和端口,因此各交换机的端口速度仅仅是一个方面。导致网络瓶颈的情形也会由此发生。网络连接提供优化过程和提高产量所需的数据。随着这些应用被集中在一起,性能优化功能之间的差异就会显现。

您是否在考虑应对意外事件所需的网络性能?现在是时候问问自己了。

情形 1假设您是一名生产经理,接到了因通信错误导致两条生产线停机的电话。

您的维护团队负责清除故障并重启设备。十分钟后,其中一条生产线再次停机。现在,您召集专家来查看网络基础设施的图纸。

您确定了目前停机待修的生产线通过同一控制柜连接,而在这条停机生产线上工作的团队曾在本地插入了一台以太网摄像头,以便远程专家查看其中的机器故障。

这是造成通信错误的根本原因吗?

非管理型交换机不具备分段功能,也无法将设备分到各自域以降低与未知设备相关的性能影响风险。因此,现有网络负载受到摄像头的影响 - 导致部署风险和潜在的计划外停机。

使用轻度和完全管理型交换机中提供的 VLAN 功能可帮助实现该分段功能。另外,服务质量 (QoS) 功能可在轻度管理型或管理型交换机内对流量进行优先级排序,从而使该交换机上由两个系统共享的关键流量获得高优先级。

情形 2假设工厂的另一边有人在网络中插入了一台以太网摄像头来帮助远程专家进行故障处理。而为优化成本和资源,您支持在整个通用网络基础设施中实现运动控制、安全和标准控制。您发现工厂内的其他设备开始因通信故障而停机。

Blog: Is Your Plant Network Helping You Avoid Downtime?

非管理型交换机和轻度管理型交换机不具备 QoS 策略粒度来支持多重应用,如该情形中所述。因为摄像头会在整个网络中重复发送大型图像文件,而共享通信路径的带宽被完全占用,其他设备无法获取所需数据包,故障由此发生。这些都会导致代价高昂的停机事件。

QoS 功能可以改善这一问题。我们的高性能完全管理型交换机提供带扩展队列支持的 QoS 功能,使关键流量获得高优先级。完全管理型交换机的服务质量 (QoS) 功能也经过优化,可在更大规模的网络中扩展,如该情形中所述。为进一步增强性能,该系列交换机还提供 PTP 功能,帮助确保时间同步服务完整性。

相信您也会碰到这些常见情形。充分利用合适的工业交换机以及通过验证的聚合型全厂以太网参考架构,您可构建更稳健安全的网络基础设施,最终优化性能和提升运营水平。本次网络研讨会将介绍更多应用情形,以帮助您选择合适的交换机。

Jessica Forguites
发布 2017-十二月-04 作者 Jessica Forguites, Technical Platform Lead, Rockwell Automation
  • 联系:

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。