在涂装车间实现新的节约

在涂装车间实现新的节约

汽车装配厂消耗大量能源已经是众所周知的事实。而在所有组装作业中,涂装车间的能源消耗量占比最大。当然,对于那些努力提高涂装车间效率的汽车行业人士来说,这不足为奇。

近年来,汽车制造商因涂装工艺技术的巨大进步而获得了巨额利润。开发的新工艺(如三浸式工艺)取代了传统的高耗能型固化方法。三浸式系统可减少排放物和挥发性有机化合物 (VOC),并取代对传统烤炉的需求,不再需要固化各层油漆后再进行下一层涂漆。三层油漆(底漆、二道底漆和清漆)都是在上层油漆未干情况下喷涂的。

但是汽车制造商可以借助涂漆整流器的创新方法,在涂装车间节省更多成本,并且更符合多车型汽车装配厂的需求。

涂漆整流器用于电泳涂漆过程,可提供涂漆所需的直流电 (DC)。在传统的应用中,大型的定制整流器可以控制包括多达十个阳极的很大区域的电压。这些复杂的系统成本高昂,安装耗时,并且维护起来非常困难。事实上,典型的涂漆整流器只能在停产期间进行维修。

传统的涂漆整流器也可以持续运行,但往往无法轻易地根据不同的车身类型调整电压。这可能会导致表面质量问题和能源浪费,在多车型工厂,这种情况尤为突出。

有一个更好的方法,那就是使用用于涂漆整流器的 Rockwell Automation 模块化阳极控制,这是一种基于 Allen-Bradley® PowerFlex® 变频器技术的新型标准工程解决方案。

简言之,就是通过一种获得专利的标准可调节电压-可调节频率 (AVAF) 功能,对 PowerFlex 750 系列变频器进行配置,使它像直流电源一样工作。Rockwell Automation 解决方案比传统的涂漆整流器尺寸小,它依赖于一种模块化方法,这种方法可使每个小型整流器只控制两个阳极。因此,该系统容错能力极强,可以隔离不工作的单元,并且在维修过程中继续运行。

借助模块化和高级控制功能,该解决方案可在车辆进入电泳涂漆箱后跟踪车型代码,并自动调整电压电流分布以满足车型要求。此外,在汽车通过系统时,整流器会在两车之间的间隔处大幅调低电压。

由于模块化解决方案比传统整流器更小更轻,因此它最适合车间场地宝贵的新建工厂。它还非常适合那些必须容纳现有基础设施的改装。

由于该解决方案基于 PowerFlex 技术,因此维护人员可以依靠其他 Rockwell Automation 设备中使用的相同而又熟悉的监控和故障排除功能。

在初步应用中,Rockwell Automation 涂漆整流器解决方案将提供满意的效果。在每年可组装 225,000 辆汽车的装配厂中,每年能源节约额预计将到达 150,000 美元至 200,000 美元。而由于更好地控制了各车型的车身漆膜厚度,每年还可以再节约 150 万美元的油漆成本。

详细了解涂漆整流器的模块化阳极控制,以及 Rockwell Automation 解决方案如何优化全球的汽车厂

Bill Sarver
发布 2016-八月-15 作者 Bill Sarver, Senior Consultant, Global Automotive Industry, Rockwell Automation
  • 联系:

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。