了解如何使用软启动器减少水锤现象

了解如何使用软启动器减少水锤现象

在泵水应用中,系统动力学对泵控制类型选择有很大的影响。

泵送应用的最终目标是输送流体,但是减少具有破坏性的水锤现象也非常重要,并且需要快速检测泵送系统中的问题。

那么实现泵送应用集中式控制的最有效途径是什么?

假设我们需要使用离心泵将水从一个地方泵送至另一个地方,同时还要减少水锤现象。

在这种情况下,应用项目要求泵机顺畅启动并全速运行泵机电机,直至其发出停止命令。

相对于变频器,软启动器更适合这一任务,原因是它在启停操作之间无需执行速度控制。

在启动方面有三种常见方式:

  1. 软启动方式用于在启动期间不希望出现电流尖峰的软开关电源应用。这是一种通过降低电压启动应用项目的传统方式。
  2. 当应用项目需要时(为了节能),泵控制方式根据泵机固有的S曲线提供充足的控制和扭矩。有时,这种方式的电流比软启动方式更高,这取决于系统动力学参数。
  3. 线性加速方式提供最顺畅的启动操作。与前两种启动方式相比,线性加速方式受负载的影响不那么大。多数应用项目需要外部转速计才能实现这种方式。

泵送应用的常见停止方式也非常简单:

  1. 软停止方式在停止期间降低电压,它能令斜坡时间超出滑行停止时间。
  2. 泵停止方式类似于泵启动方式,在停止期间根据系统动力学参数操作。
  3. 最后,线性减速方式为泵送应用提供顺畅、可控的停止操作,它受负载的影响并不大。

以下展示了三种停止方式下的泵负载扭矩和速度。通过控制电机扭矩,水锤现象得到控制。

扭矩比较 [单击以放大]

速度比较 [单击以放大]

功率因素和有功功率都趋向于零值,但电机电流并非如此。

即使在空载条件下,电机励磁电流也始终存在。

将功率因素、有功功率和电流结合分析有助于指示泵机是否存在问题

150 Hp 电机负载性能 [单击以放大]

例如,如果有功功率降低,则表示可能存在泵气穴或泵进口堵塞问题,这会导致泵机干运行。

如果有功功率提高,则表示过载情况,如轴承损坏或排液管路破裂。

监视泵送应用的另一种方式是使用流量计。

通常,这种设备会向 PLC 机架中的模拟量卡发送反馈信号,而控制程序对 PLC 机架进行监视。

这里的问题是:是否存在一种有效途径,它既能整合不同的泵送应用控制和监视方式,又能减少设备数量?

借助一种设备实现泵送应用集中式控制,例如完善的全功能智能电机控制器,它能够:

  • 减少启动和停止期间的水锤现象,包括无传感器线性加速和减速,这表示无需外部转速计
  • 提供功率监视能力
  • 提供可编程报警和故障
  • 包含可扩展模拟量输入/输出,能够连接至流量计
  • 扩展通信能力

您可进一步了解 Allen-Bradley SMCTM-50 软启动器

Bill Bernhardt
发布 2017-九月-11 作者 Bill Bernhardt, Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
  • 联系:

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

最新消息

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。