角逐工业物联网领域:互联企业需要系统

角逐工业物联网领域:互联企业需要系统

好消息是,促成互联企业的技术正在迅猛发展,每天都在涌现新的工业物联网 (IIoT) 解决方案 — 智能设备、智能控制器、工业系统以及应用程序等。

但坏消息是,这似乎会让资本投资决策变得比以往更加艰难。

即使传统系统和老化设备的运行成本昂贵、故障概率高且易受网络安全攻击,很多管理人员仍不愿更换或升级。例如,大部分制造商在技术上做好利用工业物联网的准备:

  • 仅有 23% 的制造商报告称,其网络基础设施目前支持工业物联网机对机通信
  • 仅有 25% 的制造商报告称,其网络支持机器对企业通信。[i]

然而,各行各业中的竞争对手都在采用工业物联网技术 — 旨在提升生产率,快速响应客户需求,提高 EHS 绩效,延长设备使用寿命等 — 置身事外只会让绩效差距随时间不断扩大。要立足于这场角逐,需要为构建自身互联企业开发一套战略投资计划:

  1. 对您的设备、装置、系统及软件执行生命周期分析。
  2. 优先考虑您的自动化升级需求 (关键要求和最大风险) 和目标 (运营改进以及支持明智商业决策所需的工业物联网情报)
  3. 评估能够充分利用和增强传统设备与装置的移植方案。
  4. 根据需求、目标和预算选择定制解决方案或预置系统。
  5. 执行与改进。

大多数公司发现,初次升级带来的投资回报能够快速资助更多举措,最终实现运营与信息的无缝融合,提升整个企业的效率和生产率。

很多其他制造商已经在享受胜利成果,工业物联网投资已刻不容缓。约 72% 的制造商报告称将工业物联网技术应用于企业使得去年的生产率得以提升,也有 69% 的制造商报告称提高了盈利能力。具备强大工业物联网基础设施的制造商已实现生产率和盈利的最大增长。

您为开启工业物联网之旅做好准备了吗?

Beth Parkinson
发布 2017-十一月-27 作者 Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation

博客

作为工业自动化、动力、过程控制和信息解决方案的全球供应商,我们愿帮您了解您所在行业的最新发展动态,助您在未来取得成功。此博客不仅是我们的员工与客座博主之间分享技术和探讨行业相关主题的平台,同时还为您提供了参与讨论并分享您的见解的机会。