罗克韦尔自动化产品和解决方案

罗克韦尔自动化产品和解决方案

PowerFlex 6000 中压交流变频器

全新设计可实现具有竞争优势的外形大小,适用于全新应用和改装应用重工企业管理者正面临着降低能耗、减少停机时间和优化生产率等众多挑战,而这些挑战需要在提高生产率和保护投资的同时加以解决。

Allen-Bradley PowerFlex 6000 中压交流变频器恰好可以提供这方面的帮助。这种变频器可为电机电流高达 680A 的 2.3 - 11kV 应用提供经济实用的解决方案。这些便于使用的变频器可针对风扇、泵和压缩机等非再生应用,解决软启动和变速控制需求。

PowerFlex 6000 变频器现采用一体化设计,支持 2.4 - 4.16kV, 0-215A。这种小尺寸全新设计可实现具有竞争优势的外形大小,并提供三种不同的框架尺寸:70A 框架1210mm宽;140A 框架 1610mm 宽;215A 框架 1910mm 宽。这将为针对改装应用而购买变频器的客户带来巨大优势,还将减少电气室安装的总占地面积。

此外,借助 PowerFlex 6000 变频器,您可以将功率需求与变频器额定功率相匹配,从而选出适合您的变频器型号,还可利用无传感器矢量控制功能,在可变转矩和恒定转矩应用中实现 100% 的启动转矩。它们还包括各种通信选项,可以轻松集成到任何控制系统之中,还可以在新的和改装的可变转矩及恒定转矩应用中使用。

通过整体安装的多脉冲隔离变压器,PowerFlex 6000 变频器可确保降低线路侧谐波,并提高关键应用的资产利用率。这种高效变压器还可以改善整体效率。

PowerFlex 6000 变频器还搭载了标配在线式 UPS 和内部供电的冷却风扇等内置功能,有助于降低控制电源要求,从而缩减总体拥有成本。

为了尽可能减少关键应用的停机时间,PowerFlex 6000 变频器提供了自动功率单元旁路功能,并装配易于拆卸的通用模块化功率单元,可以尽可能缩短平均修复时间 (MTTR)。

全新卫生型硬件有助于保护食品安全和药品质量

首款经过 NSF 认证的 HMI 终端和全新卫生型伺服电机可尽可能降低污染风险

借助罗克韦尔自动化的全新卫生型工业控制硬件,食品和药品制造商可以更好地保护其产品的完整性。全新的 Allen-BradleyKinetix VPH 卫生型伺服电机和 Allen-Bradley PanelView Plus 7 图形终端的全新不锈钢版本均有助于尽可能减少生产污染并满足合规性要求。

不锈钢 PanelView 终端可以在“飞溅区”或污染区的机器上使用,无需进行遮挡或隔离。这有助于保护产品质量并简化清洁过程,同时消除人机界面 (HMI) 障碍,从而使操作人员可以更好地对生产进行监控。

“在食品和饮料制造业中,随着对产品种类需求的不断增长,人们希望机器可以变得更小、更灵活,同时 HMI 也可以靠近生产过程。”罗克韦尔自动化业务经理 Dan Henneberry 表示,“我们的 PanelView Plus 7 终端不锈钢版本可以应对严重的污染问题并执行相关清洁工作,从而实现这一目标。”

该产品是业内首款获得美国国家卫生基金会 (NSF) 认证的通用 HMI 终端,具有 IP69K 进入防护等级,可支持高温高压化学冲洗,同时还使用食品级硅橡胶垫圈,垫圈采用醒目的蓝色,可帮助生产工人确认是否其损坏以及是否需要更换。

Kinetix VPH 全新卫生型伺服电机满足严格的卫生标准,在提升机器可靠性的同时还可以增强消费者安全。卫生型设计(包括高级不锈钢外壳和光滑表面)可以承受冲洗压力,同时降低污染风险。

“某些伺服电机在接触清洁剂和消毒剂后几周内就可能出现问题。”罗克韦尔自动化产品经理 Wendy Du 表示,“或者,在清洁过程中可以对电机进行遮盖和保护;但这会延长清洁时间,并带来污染风险。我们全新的卫生型伺服电机可以使清洁和消毒程序更加轻松高效,可以减少机器停机时间并提高设备综合效率。”

这种伺服电机根据 EHEDG 和 3-A 卫生标准设计,符合 IP69K 等级要求并通过 NSF 认证。伺服电机采用单缆技术,可与 Allen-Bradley Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器平台无缝集成,可以优化机器的速度和精度。有多种尺寸和选项可选,能够满足食品和药品生产中的各种应用需求。

智能机器安全 I/O 模块

企业采用整体机器安全方法可以显著提高设备综合效率。全新 Allen-Bradley FLEX 5000 安全 I/O 模块提供灵活可靠的分布式 I/O 解决方案,您可以选择 I/O 来满足您的运营需求。

FLEX 5000 I/O 通过 1Gb EtherNet/IP 连接来加强通信,可以提高速度并增加带宽,同时将更多数据返回控制器。帮助互联企业打造面向未来的控制系统。在生产过程中,尤其是在连续过程控制应用中,这些模块可以减少意外停车时间,节省高额停车成本。技术人员可以借助带电插拔 (RIUP) 功能在系统运行时更换现有的 I/O,并通过在线更改功能配置新的 I/O。

除了丰富的标准和安全 I/O 模块之外,多种网络架构和拓扑方案也带来了灵活性。这些模块同样适用于需要固定现场接线端子以及垂直或水平安装的应用。

分布式 I/O 模块可以在极端环境下运行,并且可以直接使用,同时可以连接到铜缆网络和光纤网络。FLEX 5000 平台为 Compact GuardLogix 5380 和 GuardLogix 5580 控制器提供了分布式安全 I/O。

这些 I/O 模块已通过 TÜV 认证,可用于符合 SIL 3 和 PLe、Cat.4 的安全应用。此外,FLEX 5000 I/O 模块还可以选择涂层防护选项,进而增强环境压力下的保护能力。

新版 Studio 5000 软件将减少机器设计时间,并增强工业安全

罗克韦尔自动化公司最新发布的 Studio 5000 集成开发环境可将智能机器更快地推向市场,同时增强安全性。该软件提供了全新的数字设计功能,可以减少机器设计、测试和调试时间。同时还引入了 CIP 安全支持,可以将行业公认的安全技术带入自动化领域。

为了加速设计项目,Studio 5000 Logix Designer 应用程序目前使用 AutomationML 开放式数据交换,从而使应用程序可以与工程工具(如 EPLAN Electric P8)进行数据交换。当前,工程师可以一次性完成系统设计,并在工具之间导入设计数据,从而节省每个项目重写和重新映射工作的时间。

同时,新的仿真接口产品使用功能模型接口 (FMI) 标准,支持与建模软件(如 MATLAB 和 Simulink)进行数据交换。工程师可以借此对机器进行虚拟测试,并在调试之前解决问题,从而将现场交付时间从数周缩短至数天。

新版 Studio 5000 软件允许企业使用 CIP 安全,以更好地保护其工业通信,同时保证真实性、完整性和机密性。管理员可以通过 FactoryTalk Policy Manager 工具在兼容的硬件中集中管理 Studio 5000 环境中的安全通信政策,从而保证 CIP 安全设备可以抵御网络或通信攻击。

Compact 5000 安全 I/O 模块

Allen-Bradley Compact 5000 安全 I/O 模块可为 Compact GuardLogix 5380 安全控制器提供本地和分布式安全 I/O,为 GuardLogix 5580 安全控制器提供分布式安全I/O。这些模块的安全响应时间更快,可以帮助设计人员降低成本,打造出更为小巧和简单的机器。它们还提供附加诊断功能,帮助用户轻松识别故障。

机器制造商可使用 EtherNet/IP 来提高总生产力,通过统一架构解决客户当前和未来的问题。该系统将持续扩展平台内的性能能力。

Compact 5000 安全 I/O 模块达到 SIL3/PLe 安全等级,并提供独立的系统电源,可更好地实现隔离,而内置电源输入可为 I/O 模块提供现场电源。

PlantPAx 现代 DCS

新系统功能包括更新后的设计环境和增强的控制能力

在全球竞争日趋激烈的今天,制造商需要选择一种现代 DCS 来实现全厂级控制与优化,从而降低拥有成本,同时实现系统可扩展性和模块化,以提高工程设计的灵活性并加快
上市。

全新的 PlantPAx 系统版本可帮助您创建更智能、更高效且受保护的业务运营。可以实现系统的可扩展性和模块化,以提高工程设计的灵活性并加快上市。还能够以开放式架构吸纳新技术,从而优化运营以及与整个企业的集成。此外,过程对象库经过改进后,可凭借更新的映像模板为大型系统架构提供支持。

PlantPAx 可以保护您的组织运营免受意外或故意威胁。通过实时数据和历史数据,操作人员可以查看趋势并轻松快速地进行诊断。此外,它完全支持 Windows Server 2016,并具有扩展的冗余架构。

PlantPAx 系统由用户为自身进行定义。这一版本还包含了许多基于用户直接反馈的功能。它可通过灵活的支持生态系统(无论是系统供应商、本地分销商、系统集成商还是 OEM)进行交付和维护。还可以通过直观的导航和标准方法来简化设计和配置并提高生产率。  

ThinManager 扩展至全局使用

ThinManager 版本 11 再添新功能,可帮助最终用户改善生产力、可视化、安全性和移动性现在,世界各地的工业企业可以使用瘦客户端代替工业 PC,从而更轻松地实现生产力和成本节省优势。新版 ThinManager 版本 11.0 软件支持 12 个国家/地区的 11 种本地语言,更加便于全球企业组织在运营中使用本地语言和字符集配置、部署和管理瘦客户端设备。

该软件可以将任何 FactoryTalk 应用程序中的生产信息传递给位于工厂内任何位置的操作人员。操作人员可以自定义方式将信息传递到任何(固定或移动)设备、用户或位置。

通过该软件中全新的本地语言支持功能,工作人员可以使用其母语和字符集输入密码等数据。版本 11.0 新增了对非英语键盘的支持功能,同时能够以非英语语言配置软件的屏幕键盘。未来软件版本还将上线更多本地化支持功能。

此外,在版本 11.0 中,操作人员可以通过更多方式自定义和查看信息,有助于提高工作效率。例如,在固定终端,操作人员现在可以使用单个瘦客户端和 ThinManager 软件的扩展 MultiMonitor 功能来构建整个控制室视图。该功能在单个终端上可支持多达七个监控器。这为扩展控制室可视化提供了一种简便方法,且无需购买、配置和管理多个瘦客户端设备。该软件还支持全新的 Allen-Bradley VersaView 5200 瘦客户端,而该瘦客户端最多可提供 7 个 4K 分辨率视频输出。

操作人员现在还可以在一个移动设备屏幕上查看多个内容源。这可以帮助他们关注多个生产方面,并在移动中尽可能提高生产率。例如,主管人员可以在同一屏幕上同时看到报警、摄像头和生产力应用信息。当人员在车间移动时,ThinManager 软件的“关联性”功能可以根据其所在位置刷新内容。

ThinManager 版本 11 适用于汽车、食品和饮料、生命科学、船舶、石油和天然气、纸浆和造纸、半导体和电子、轮胎和橡胶、水/污水处理等众多行业。

灵活的伺服控制和精确定位

Bulletin VPAR 电动缸提供集成解决方案以及精确的动态响应,适用于各种线性运动应用。通过与 Kinetix 5500 和 5700 驱动器实现无缝连接,电动缸可使用 RSLogix 5000 软件以高度可重复的定位、速度和力量完成伸缩动作。

电动缸通过简化接线实现单电缆连接,适用于轴向或平行安装。Bulletin VPAR 电动缸的设计旨在简化组装,并减少机械设计工程、接线和调试时间。

 

新一代模块化交换机

新一代模块化交换机 Stratix 5800 可灵活满足各种第 2 层(访问)和第 3 层(路由)网络应用。全千兆平台和强大的功能集(固定版本和模块化版本均有提供)可支持现在和将来的高性能网络需求。

新产品平台 Stratix 5800 将先进的思科技术和源代码级集成功能整合到集成架构中,从而为 IT 和 OT 专业人员提供解决方案。

ArmorStart ST 将安全性扩展至产品组合

ArmorStart 分布式电机控制器为机旁控制架构提供经济实用且简单易用的解决方案。这些控制器在提供多种通信选项的同时,实现了 I/O、通信、电机、三相和控制电源的快速分离。

全新 Allen-Bradley ArmorStart ST 控制器可提供集成安全,符合起动机和变频器的 SIL3 PLe CAT4 等级要求。借助内置安全断开扭矩功能,这些控制器可在需要保证安全性的情况下通过中断电机转动,来帮护人员和财产安全。这些控制器可提供集成到 EtherNet/IP 和 DeviceNet 网络的解决方案,是汽车、材料输送和包装应用的理想选择。

安全性是各种自动化控制的关键问题。保护人员和财产安全始终是重中之重,具有深远的意义。但在过去,实施安全解决方案通常以牺牲生产效率为代价。ArmorStart 分布式电机控制器通过提供对人员和设备的保护,同时缩短计划外停机时间,帮助您解决这个矛盾。

这些控制器可应用于互联企业中,具有智能电机控制功能,例如用户自定义配置文件和自动设备配置,可帮助您减少停机时间并提高生产率。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。