罗克韦尔自动化产品和解决方案

罗克韦尔自动化产品和解决方案

Micro800 控制器提供灵活、可扩展的解决方案

机器制造商一直面临着这样一个挑战:提供易于集成到工厂中的智能机器和设备,使其能够提供信息以便灵活应对不断变化的市场需求。Micro800 控制器系列可为客户的独立机器提供灵活且可定制的微型控制解决方案。 

这些微型控制器具有不同的尺寸,经优化后可提供一套适用于微型应用级别的智能、高效、安全的解决方案,涵盖机器生命周期的所有阶段:设计、开发、交付和参与。

Micro870 控制器是 Micro800 控制器系列的新成员,具有更高级别的可拓展性、灵活性和可定制性。Micro870 控制器的内存是 Micro850 控制器的两倍,可支持多达八个扩展 I/O 模块,可让用户复杂的大型独立应用享受 Micro800 控制器平台带来的各项便利。

Connected Components Workbench 软件通过一个软件包即可支持

独立机器中重要控制组件的配置、编程和可视化,包括安全性和控制器仿真。

Connected Components Workbench 软件的最新固件更新为用户带来了更多功能;Micro870 扩展 I/O 优化支持扫描间隔,可改善程序循环时间;Micro830、Micro850 和 Micro870 控制器支持 Spectrum Controls microSD 功能性插件模块,可实现数据日志和配方管理;改善控制器故障处理能力,无需操作人员干预即可自动重启。

智能机器和设备有助于提高生产力和盈利能力。Micro800 控制器可实现更快的程序创建,从而提供更好的性能,适用于各种应用,包括:包装、物料输送、过程、重工业设备以及制造和装配。

Kinetix 5700 EtherNet/IP Servo Drives.

全新 Kinetix 5700 伺服驱动器更加节能

Kinetix 5700 伺服器驱动器系列的新成员——Kinetix 5700 回馈母线电源利用 EtherNet/IP 实现能源使用监控。鉴于能源价格不断攀升,Kinetix 5700 回馈母线电源可将多余能源回馈至交流电源以供全厂使用,从而直接节省能源成本。它还具有 CIP Security 和纵深防御安全能力,可应对不同类型的物理和电子威胁。

此外,该母线还提供一个集成 LC 滤波器,有助于降低安装成本。由于整体占地空间更小,用户所需的机柜空间预计可以减少多达 70%。该母线电源可通过交流输入电压骤降来稳定直流母线电压,从而确保机器的峰值生产输出能力。因此,全球机器制造商可以在世界任何地方发货,同时仍能满足机器的输出技术参数。

Kinetix 5700 伺服驱动器专为轴数较多且功率要求较高的机器而设计,可提供具有集成硬接线安全断开扭矩功能及集成高级安全功能的单轴和双轴伺服。该产品统一采用 Logix 控制引擎和 Studio 5000 设计环境,使得机器制造商们在扩展、设计和控制方面能够更加灵活地满足自身需求。

Kinetix 5700 伺服驱动器可帮助缩短调试时间,改善机器性能。该伺服驱动器方便易用,可节省电力和空间,能够让您的机器更快投入运转,是具有高轴数大功率需求的机器制造商的理想选择。

Bulletin 800G 危险场所按钮

罗克韦尔自动化已扩展 Bulletin 800G 产品组合,加入了部分危险场所应用产品。800G “-EX” 系列产品已获得 ATEX 和 IECEx 认证,以及全球其他危险气体和粉尘环境的区域认证。

增强型“-EX”产品符合现行的 EN/IEC 60079 系列标准,在为欧洲、亚洲和其他国家/地区设计解决方案时可确认合规性。区域 1、区域 2、区域 21 和区域 22 的危险气体和粉尘环境涵盖了大多数工业垂直领域的大部分应用。

危险位置解决方案可以作为现场安装的单独组件购买。十种不同的操作器样式可搭配基座安装或面板安装触点块和电源模块。面板安装盖附件采用全新设计,可快速、简便地实现现场安装,还可在必要时提供 IP66/IP67 环境等级。

我们的“-EX”系列产品采用额外的装配站配置。配置控制站时可选择双按钮或钥匙操作式选择开关。我们可以在急停推拉式按钮上添加锁定防护装置,还可为按钮和选择开关操作器选择一个锁紧盖。可以将多达三个 800G 机壳“组合”在一起,组成一个最多有九种不同操作器功能的命令和指示站。

931N Nano Signal Conditioners.

用于精确过程测量和控制的超微型信号调节器

 

用于节省空间、时间和成本,同时提供卓越性能

全新 Allen-Bradley 931 超微型信号调节器可提供理想的信号隔离、转换和放大功能。

在连续生产或批量生产过程中,温度、压力、流量、液位、重量、速度、频率、电流或电压等关键过程测量值会受到噪声和恶劣环境条件影响,从而导致错误信号。而这些信号调节器有助于保护您的测量值,提供更可靠的信号,让您的过程可以高效地运行。

这些模拟信号调节器采用 DIN 导轨安装,可与各种集成 PLC 和 DCS I/O 系统兼容。它们还可以与 PlantPAx DCS 集成,利用单一控制平台来控制批量生产、驱动、运动控制、过程和安全。

信号调节器可广泛应用于食品饮料生产、水处理、化工、能源发电厂、钢铁生产、石油与天然气、制药行业。

 

ArmorBlock I/O Modules.

利用全新 ArmorBlock IO-Link 集线器增强连接性

ArmorBlock I/O 系列是适用于机旁控制应用的增强型 I/O 产品,由于具有防水和防腐蚀特性,且可以直接安装在机旁(无需控制柜),因此能够为 OEM 和最终用户减少安装和运营成本。此外,它还可以安装在传感器和执行器旁,从而缩短接线距离并降低布线成本。

ArmorBlock I/O 产品组合的新成员——ArmorBlock EtherNet/IP 模块和 IO-Link 集线器可增强连接性,有助于实现互联企业。这些集线器适用于运行温度范围广且需要镀镍锌压铸护盖的严苛应用,可为用户提供更多选项,方便他们针对各个应用优化设计。全新 ArmorBlock I/O 集线器还为用户提供了三个用于优化 IO-Link 集线器设计的选项:16 个数字量输入、10 个数字量输入和 6 个数字量输出、16 个通用数字量输入和输出。此外,它们还支持更多的现场设备通过 M12 L 型电源连接器连接 IO-Link 集线器和 EtherNet/IP 块。

ControlLogix 5580 Controllers.

罗克韦尔自动化加强工业控制系统安全性

增强型产品(在 2019 汉诺威工业博览会上展示)提供内置安全功能,有助于保护系统完整性

如今,工业控制设备之间的通信几乎没有保护措施。这使得它们容易遭受各种威胁,例如恶意篡改以及可能导致生产停止或工人受伤的意外系统设置更改。罗克韦尔自动化的全新解决方案基于全球公认的安全标准,提供内置安全功能,可保护控制级通信和整个系统的完整性。

“作为专注于将工业自动化与数字技术相结合的全球领先企业,我们具有得天独厚的优势,能够帮助填补互联运营领域的安全漏洞。”罗克韦尔自动化产品安全总监 Megan Samford 表示,“我们的新产品具有内置安全功能,可提供业界领先的控制级通信保护。用户可以因此相信,他们的系统完整性和设备间通信自始至终都得到了保护。”

Allen-Bradley ControlLogix EtherNet/IP 通信模块是首批使用 ODVA CIP Security 协议的工业设备之一。该协议可以确保只有经过授权的设备才能在工业运营中连接。它还有助于防止篡改或干扰这些设备之间的通信。CIP Security 是首个支持传输层安全 (TLS) 的工业自动化协议,而 TLS 是目前较为成熟的安全标准。

此外,全新增强型 Allen-Bradley ControlLogix 5580 控制器是全球首款通过当今较为健全的控制系统安全标准 IEC 62443-4-2 认证的控制器。该标准定义了工业自动化和控制系统组件的技术安全要求。此次认证建立在 2018 年通过 IEC 62443-4-1 标准认证的罗克韦尔自动化安全开发生命周期 (SDL) 的基础上。

FactoryTalk Analytics LogixAI.

罗克韦尔自动化发布 AI 模块,旨在改善工业生产

全新 AI 模块无需数据专家参与即可提供预测分析,有助于简化决策

产业工人现在可以更轻松地使用设备中的数据来预测生产问题,并利用他们现有的自动化和控制技能组合来改进生产流程。全新 FactoryTalk Analytics LogixAI 模块前身为“Sherlock 计划”,利用人工智能 (AI) 检测生产异常,并向工人发出警报以便他们在必要时进行调查或干预。

现有的许多分析技术都要求在数据科学和工业过程方面具有深厚的专业知识。但是 ControlLogix 控制器的这一附加模块可替代数据专家来完成相应任务,从而减轻了这种负担。它可以直接安装在控制机架中并通过背板传输控制器数据,从而建立预测模型。该模块可持续监控生产操作,根据其推导出的预测结果检测异常。

“FactoryTalk Analytics LogixAI 模块使预测分析更加方便,可帮助更多工人制定更明智的生产决策。”罗克韦尔自动化产品经理 Jonathan Wise 表示,“该模块可不断学习您的 ControlLogix 应用,并在发生意外变化时通知操作人员和技术人员。这可以帮助他们提前预见产品质量问题,保护生产流程完整性。”

例如,该模块可以帮助操作人员发现搅拌机等设备的性能偏差,这些偏差可能会影响产品质量甚至导致停车。它也可以用作虚拟传感器。以包装食品的湿度为例,该模块可以分析喷雾器、烘干机和燃烧器等生产线设备的变量,从而预测测量结果,而不必进行人工读数。

在人机交互界面 (HMI) 或仪表板上配置警报后,即可将问题通知给工人。该模块将在未来深入挖掘其功能,帮助工人专注于解决问题或自动实现流程优化。

FactoryTalk Analytics LogixAI 模块是罗克韦尔自动化 FactoryTalk Analytics 产品组合的新成员。该产品组合包括 FactoryTalk Analytics for Devices,它可不断学习自动化系统的结构,从而通知工人各个设备的问题。LogixAI 模块进一步扩展了此功能,它可学习自动化系统的应用,并利用其整体功能帮助识别异常。

这两种产品可独立运行,但在未来的迭代过程中,而这将相辅相成。FactoryTalk Analytics 平台聚合了多个数据源,因此工人们可以发现新的见解。在未来,FactoryTalk Analytics for Devices 和 LogixAI 模块都将成为该平台的数据源。

Stratus ztC Edge.

Stratus ztC Edge 计算系统

Stratus ztC Edge 是一套可提供自我保护的完全集成多功能边缘计算系统,可以帮助资源受限的运营商提高效率、减少 IT 负担并降低停车风险。凭借一对冗余坚固节点、内置虚拟化、集成冗余、自动恢复和基于云的系统健康管理服务,ztC Edge 可快速、可靠地提供虚拟化工业物联网和控制应用。

ztC Edge 是面向关心正常运行时间和生产率的最终用户的理想系统,具有以下几个优势:操作标准化安全连接易于编程;能够更加灵活地响应变化。对于机器制造商来说,ztC 有助于尽可能降低机器的 TCO;加速机器的价值转化;提高质量,降低现场维护成本;提高资产利用率;提高操作人员处理变化的效率。

该系统适用于各种面临数字化转型挑战的行业,包括:制造业、石油和天然气、水/废水处理、制药和生命科学、运输、楼宇自动化和安全。Stratus zTC Edge 可以部署在工厂车间、远程位置、控制室,也可以安装在用于制造机器的工业设备上。

eBook: The Facility of the Future.

未来的生命科学设施

新一轮行业变革已然来临,我们必须进一步扩展可能性并改善患者的治疗效果。个性化医疗、更小的植入体和更快的发布需要聪明才智,也需要一群坚信当今世界能更好地服务于人类的问题解决者、创建者、制造者和创新者。

无穷的机遇伴随着众多的挑战。尽管有专利过期、生命周期缩短和假冒产品充斥市场等问题,创新依然至关重要。细胞生物学的进步推动了复杂的工艺变革,为生命科学企业带来了更大的挑战,包括:

  • 对更具针对性、剂量更小的罕见病药品和个性化医疗的需求日益增长。这一需求正推动业务从大规模批量生产转向需要复杂配料、频繁切换和细致跟踪的多产品生产。
  • 从为全球服务的大型集中生产设施转向以本地为中心的小型生产设施。这种转变可以将活性药物成分 (API) 的生产转移到成本更低的地方,使个性化药品更贴近患者。
  • 迫切需要加快药品上市,同时保持合规性和数据完整性。这种迫切需求要求更严格的生产过程管理、IT 和 OT 融合以及更高效的研发运营,以获得监管机构的批准。

领先的生物技术、制药和设备制造商正在利用新技术,使他们的未来生产设施在今天成为现实。互联、灵活的制药生产可以帮助您尽可能提高投资回报率、优化资产利用率、加快上市速度并始终保持高质量和合规性。

设想一个利用数字技术在横向和纵向连接系统并且能够提供数据以改进决策能力、性能和合规性的设施。

现代 DCS 可以帮助实现这一愿景。具体来说,一个建立在未经修改的开放式以太网上的现代 DCS 可以提供智能坞站,为您的移动设备提供无缝、即插即用的网络连接。

这种面向未来的设施可利用一次性技术、信息和连接性以及模块化和移动化设计概念,来重构生产方式。它可以帮助您降低投资成本、加快设施启动、简化切换并提高生产效率。下载本电子书,了解如何利用面向未来的设施从数据中获得深入见解

联系

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

最新消息

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。