电机控制卓越解决方案:推动成功

电机控制卓越解决方案:推动成功

利用最新控制技术实现卓越运营和应用灵活性

电机无法改变速度(即便是定速系统也不可以),当然也就很难找到一种转速正好匹配其指定应用的电机。因此,就要由可调速变频器来提供能有效调节电压和频率、针对多种应用供给宽泛额定功率的解决方案。

罗克韦尔自动化新推出了一套升级版产品 - Allen-Bradley® PowerFlex® 755T 变频器,旨在为用户提供卓越的供电与过程控制解决方案。此新款 PowerFlex 系列产品有助于用户降低能源成本并延长机器正常工作时间,在高要求应用中让资产发挥更大功效。Allen-Bradley 变频器产品组合增添了 PowerFlex 755TL 低谐波变频器、PowerFlex 755TR 再生变频器和 PowerFlex 755TM 公用直流母线变频器系统,所有产品均使用 TotalFORCE™ 专利技术,且全部符合 IEEE 519 规范要求。

PowerFlex 755TL 变频器:采用有源前端技术和内置谐波滤波器以减少谐波失真,以此实现低交流输入谐波和功率因数校正。该变频器提供 250 1,800 Hp160 1250 kW)版本。

PowerFlex 755TR 变频器:提供一套采用再生有源前端技术将能源输送回输入电源的节能解决方案。此外,还支持低交流输入谐波和功率因数校正。该变频器提供 250 3,000 Hp160 2,000 kW)功率版本。

PowerFlex 755TM 变频器系统:工程师可借此构建最匹配其在公共总线配置中多电机再生与协调需求的系统,保证能耗仍严格遵守应用要求。经过预先设计的模块支持 250 3,000 Hp160 2,000 kW)的功率范围。

PowerFlex 755T 产品中这项高度个性化的控制技术,可利用有源前端励磁控制(独立于输入交流电压来管理直流母线电压),保证大多数电能质量扰动情况下的设备运行。

高带宽电机控制抗干扰功能强且跟踪误差低,同时卓越的扭矩精确性可迅速响应扭矩干扰,在整个工作范围内平稳运行。

此外,预测性诊断可帮助减少计划外停车时间,因此能提高生产率。操作员可估算和了解风扇、风机、继电器触点和功率半导体等变频器组件的剩余使用寿命,还可以监控电机与变频器的温度和运行时长等参数,以于必要时采取预防性措施。

工作原理

凭借新一代 Force™ 技术 - TotalFORCE 技术,PowerFlex 755T 变频器通过对于速度、扭矩和位置精准的适应性控制,实现了对于电机的卓越控制。变频器通过当前性能与应用设置的对比、并自动做出必要更改的方式,实现了对于生产需求的快速响应。在整个运行操控过程中实时传递性能数据。

PowerFlex 755T 变频器会持续监控其内部组件及各自活动。运行期间,由负载观测器和自适应整定负责监控可经时变化的变量,然后,它们会在出现机械变更时自动做出补偿性调节,尽可能保持系统的有效运行。最重要的是,如发现可能影响变频器或电机健康的问题,变频器会立即通知操作员。如此程度的自我觉察可大幅缩减计划外停车时间。

源代码级集成与安装

如用于 EtherNet/IP 网络,新型 PowerFlex 变频器可实现出色集成。利用动态人机界面模块 (HIM) 配置 PowerFlex 755T,Studio 5000 Logix Designer® 应用或 Connected Components Workbench™ 软件允许用户将控制器编程以及变频器系统的配置、操作和维护都整合到单一软件环境中,从而缩短编程时间、简化启动并优化诊断。此外,Studio 5000 环境中运动控制指令的扩展使用允许通过 Logix 控制器评估设备 I/O 功能。提供此类通用模拟量和数字量 I/O 有助于降低复杂性并节约工程设计时间。

PowerFlex 755T 变频器采用模块化方案设计和构建,安装的便捷优势更加明显,维护亦因备件管理简化变得更加简单。此新型变频器的设计支持将模块从机柜中完全拆除,为接线工作留出足够空间,且允许在不切断电源的情况下拉出模块。解决方案中还包含了一个辅助滑车,允许单人轻松插入或卸除单个模块,无需使用斜坡或起重机,从而使安装与维护得到进一步简化。

多种可用安全选件

PowerFlex 755T 变频器的“安全断开扭矩”选件已通过 SIL 3PLeCat 3 认证,可在不切断变频器电源的情况下,断开电机的旋转动力,此功能可在触发安全系统后快速重新启动。如此实现了在 EtherNet/IP 上安全功能的集成。此功能可实现降低硬件与安装成本的同时又提高生产率。

同样,该变频器的“安全速度监控”选件已通过 SIL 3PLeCat 4 认证。此选件可在限制运动的情况下访问部分应用功能。换言之,操作员无需停机即可执行处理或维护工作。

性能强劲、控制灵活

随便问问重工业制造商他们面对的最大挑战是什么,不出意外的话,答案都会是降低能耗、尽可能缩短停车时间和充分优化生产率。而且,他们还需要在解决这些难题的同时提高盈利能力、保护他们的投资。

“对于我们的客户来说,交流变频器技术是一项重要投资,他们想让自己的应用处于最佳状态并一刻不停地运行”,罗克韦尔自动化产品经理 Brad Arenz 表示,“PowerFlex 755T 变频器旨在从安装到运行与维护的整个过程中帮助您节省开支,能够以先进的功能帮助您达成资产使用的最优化。”

PowerFlex 755T 变频器解决方案的设计主旨是解决供应商最关切的利益问题。强大的新增功能在基本的电机控制之外,又提供了再生、低谐波和公共母线系统配置等多种经济高效的解决方案。

有关 PowerFlex 755T 变频器产品更多详情,请参见《产品与解决方案聚焦》

 

重要引述:

调整无需关机,调试和停车时间明显缩短。

图示:

PowerFlex 755TM 母线电源

机器

交流变频器/逆变器

工程师

利用有源前端励磁控制,保证大多数线路扰动情况下设备的正常运行

支持多种逆变器组合,上限由回馈母线电源的能力决定

模块化设计可简化维护、缩短安装时间、降低人员与布线成本

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。