完成实体运营的数字化转型

完成实体运营的数字化转型

到 2020 年,工业生产企业中的互联设备有望超过 500 亿台,同时将采用多个依赖这些设备的 IIoT 应用程序。新技术的快速普及也带来了前所未有的挑战。公司需要采取更合理的方式将设备、应用程序和系统集成到其工业企业中,然后才能显著发挥加速提升生产力、改善资产管理水平和提高可靠性等关键优势。

罗克韦尔自动化与 PTC 近日宣布,双方达成最终战略合作协议。此次合作旨在推动双方加速发展,成为全球客户的可靠伙伴,以帮助客户完成实体运营的数字化转型。此次合作将充分借力双方的资源、技术、行业专长和市场地位优势,推动跨组织技术协作并联手拓展全球市场。

特别是,PTC 与罗克韦尔自动化商定将协调彼此的智能工厂技术,将 PTC 广受好评的 ThingWorx® IoT、Kepware® 工业互联平台和 Vuforia® 增强现实 (AR) 平台与罗克韦尔自动化优异的 FactoryTalk® MES、FactoryTalk Analytics 和工业自动化平台整合在一起,打造一个卓越的集成信息解决方案,助力客户提高生产力和工厂效率,降低运营风险,提升系统互操作性。

罗克韦尔自动化董事长兼首席执行官 Blake Moret 表示:“我们相信,这一战略合作伙伴关系将使双方长久以来的创新优势得到充分发挥,进一步拓展互联企业的价值,深化客户关系,从而加快双方的业务增长。IT 与 OT 的融合,顺理成章地为双方之间的协调一致奠定了基础。我们双方将携手努力,为工业领域的企业提供高度全面和灵活的物联网解决方案。”

开启数字化转型

罗克韦尔自动化和 PTC 的集成 IIoT 平台能够通过“单一虚拟管理平台”帮助企业洞察其运营情况。例如,一家经常变换配方的食品加工商对于质量控制、原料配量方法和加工速度管理的要求是多种多样的。该平台能够将可视化范围扩展到工厂内外的各系统中,帮助企业洞察各类详细运营信息 - 从原始订单到流量计的评估,全面覆盖。

该平台便于生产商快速构建 IIoT 应用程序,并访问整个企业范围内的自动化设备和应用程序生成的数据。这也有助于建立完整的厂区概览,显示从原料罐到包装机械等各类资产的状态。例如,食品加工商的工厂经理可以单独查看工厂中的某条生产线,从而更清楚地了解生产过程的运行情况。该名经理也可以将了解的情况添加到概览中,例如加入生产过程警示或当前批次状态等项目。

结合高级分析后,各个用户能够深入洞察运营状况,从而更好地了解并实时响应各类机会。例如,工厂经理可以借助厂区概览自行对生产线进行深入研究,搜索自动化资产以确定是否存在意外停车风险。

深入研究期间,该名经理可根据期望看到的信息访问高级分析平台。该平台能够通过智能融合数据创建任意数量的直观仪表板(称为分析模板),并可在企业中的任意位置进行分享与查看。随后,通过分析资产的当前运行状况以及其是否会影响订单履行,分析模板可帮助用户更加深入地了解资产在当前背景下的实时状态。

互联技术的优势

数字技术在信息产生之处就可为工业企业提供大量的机会。然而,数据管理不易加上可能更困难的分析创建,使得许多机会都流失了。最终仅有一小部分企业数据能够转化为有用的信息。

实现企业中 IIoT 应用程序的互联能够带来诸多优势,不只是提供复杂的数据分析以及通过屏幕进行有效的可视化管理。预测性分析能够将问题扼杀在萌芽状态。例如,如果食品加工商输入的工令需要使用的罐具有将要出现故障的资产,该工令将触发进一步的动作,提醒用户进行维修以解决该问题,并提供工作指令以指导维修流程。

集成的虚拟现实 (AR) 技术也简化了用户的交互操作。任意用户(如食品加工商的维护工程师)均可接收到 3D 动画形式的可视化指令。到达该罐所在处后,工程师会看到针对实际情况的指令,比如存在潜在问题的资产以及进行维修的步骤。这不仅有助于生产过程正常运行,还能够降低员工出错的可能性。

工具与用户同步发展

随着工业企业的连接及计算能力不断提升,数据的可用性彻底改变了各公司解决问题和适应变化的方式。分析平台应该伴随着用户的业务同步发展。毕竟,业务不停地发生变化,数字化转型之路仍未到达终点,运营过程中随时都会引入新的先进技术。

FactoryTalk Analytics 提供的新功能将帮助用户更加便捷地获取信息,从而做出明智的业务决策。借助这些功能,用户能够从企业内几乎任何既有数据源中调取结构化和非结构化数据,以执行专用分析和高级分析。FactoryTalk Analytics 平台支持扩展,能够利用创建数据的边缘设备处理数据,也可以智能融合相关数据。  

罗克韦尔自动化的全新高级分析平台将与用户的硬件和软件生态系统同步发展。高度灵活、易于搜索、支持扩展,所有这些功能都是为了实现同一目标:确保用户的团队始终能够获取相关数据,解决一切可能出现的挑战。在如今这个大数据和互联时代,这不正是分析平台应该具备的功能吗?

了解罗克韦尔自动化新一代分析软件

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。