利用智能工具和技术实现卓越运营

利用智能工具和技术实现卓越运营

团队生产力应用

作为公司经扩展的信息解决方案战略的一部分,旨在帮助整个企业内的员工制定更明智决策的 FactoryTalk® TeamONE™ 应用程序现已提供 iOS 和 Andriod 智能手机版本。借此应用,用户可进行彼此协作、分享知识,查看实时生产诊断,并与机器报警和故障处理设备进行交互,进而促进整个团队的生产力得到提升。使用 FactoryTalk TeamONE 应用的团队能够促进平均修复时间 (MTTR) 的缩短。

该应用的设备模块可直接与网络中的设备通信并查看实时数据,而不是作为客户端而与某一服务器连接。当可以安全接入云时,这些模块可与其他受信任的团队成员同步。

通过提供近乎实时的事故和设备数据,工厂车间、工程及 IT 员工能够作为一个团队地相互协作,快速解决问题。员工能在自己的智能手机中通过 FactoryTalk TeamONE 应用从多个模块中进行选择,从而直接查看 Allen-Bradley® PowerFlex® 变频器等设备的信息,或者查看任意 EtherNet/IP™ 设备的高级健康状态。而且这些信息可在此应用所有的协作和故障处理模块范围内与其他受信任的团队成员共享。问题解决后,相关分析会被标记、保存并供日后发生问题时进行搜索。

FactoryTalk® TeamONE™ application

FactoryTalk TeamONE 免费版(不限时)

  • 创建或加入团队的数量不限
  • 包含精选的知识库内容
  • 与 FactoryTalk 云同步(数据留存 3 个月)
  • 包括 8 个模块:事件、设备状态、团队板、知识库、连接、插接板、会话与趋势

* 扩展内容可供 TechConnectSM 合同关联用户使用

FactoryTalk TeamONE 标准版

  • 包含免费版所有功能
  • 包含报警模块,在安装TeamONE 报警连接器后即可通过 FactoryTalk 系统查看、分享和发布活动报警
  • 实现多团队管理和快速团队切换

* 现场报警模块连接器须搭配 FactoryTalk View SE RSLinx® Enterprise 系统安装

FactoryTalk TeamONE 是罗克韦尔自动化团队与 Microsoft 团队联合推出的一款创新型产品,应用程序本身即设计加入了平台组件 - 将设备转化为可适时同步并将工业通信保存于本地的一个智能节点。它是一款致力于通过整合团队协作与自动化核心数据来提高产业工人生产力的应用。

此应用的免费版本可到 iTunes Google Play 应用商店下载要订购标准版的用户可访问罗克韦尔自动化网站或联系当地罗克韦尔自动化销售办公室获取更多详情。

Allen-Bradley® VersaView® 5000 portfolio

现代可视化解决方案让智能制造成为了现实

 

Allen-Bradley® VersaView® 5000 产品组合是罗克韦尔自动化的全新开放架构人机界面 (HMI) 产品。有了这新一套的工业计算机、瘦客户端和监视器,制造商即可完成其独立或分布式 HMI 应用程序的现代化改造,从而支持智能制造。

 

其开放式架构赋予了软件安装更大的自由度,可适合所有特定的运营需求。它支持现代操作系统和各种软件应用程序,但理想的部署方式是针对分布式应用使用 FactoryTalk® View SE 软件。

 

作为罗克韦尔自动化可扩展计算产品的一部分,VersaView 5000 产品组合包含 5 种产品:

VersaView 5100 监视器

新产品组合包含大型全高清屏幕,可以显示更多信息,也可以将控制室的显示内容复制到工厂车间,从而更高效地分享数据。除了新推的 22 英寸 (1920x1080) 屏幕外,VersaView 5000 产品组合还有 12 英寸 (1280x800)、15 英寸和 19 英寸 (1366x768) 宽屏产品可供选择。这些设备可以:

  • 提供一个单独的外部显示输出端口
  • 在 0 到 50 °C 温度范围的环境下工作
  • 拥有面板和 VESA 安装等安装选项
  • 包含无边框玻璃设计 10 点电容多点触控显示屏

VersaView 5400 工业计算机  

此类无显示屏计算机占用空间小,提供双视频输出和轻量化无风扇设计。它们可以在 -20 到 60°C 的环境中工作,且有墙壁、VESA 安装、DIN 导轨、书架和机器等多种安装选项。凭借与集成显示屏同样的性能以及加载各种软件应用程序的灵活性,无显示屏工业计算机适合许多应用情形。

有显示屏和无显示屏计算机都:     

  • 拥有可实现应用更高灵活性的开放式架构
  • 配备四核 Intel Atom® E3845 处理器和 128 GB 固态硬盘

VersaView 5200 瘦客户端

与集成计算机一样的现代设计,VersaView 5200 瘦客户端也有面板和无显示屏两种版本。因为没有操作系统,它们是分布式应用程序的理想选择。瘦客户端计算机用于远程访问服务器,而瘦客户端要依赖主服务器发挥作用。它们旨在成为搭配罗克韦尔自动化 ThinManager® 软件使用的首选瘦客户端,集中管理现代和显示工业运营方方面面的内容。搭配 VersaView 5200 硬件使用瘦客户端时,用户可获取 ThinManager 的自定义及源代码级功能。ThinManager:

  • 允许部署低成本硬件的同时为用户提供熟悉的应用程序和工具,在降低管理和硬件成本的同时提升安全性
  • 与当前的可编程控制器和操作员界面无缝集成,同时提供大量的访问功能、工具和方法,让随时随地监控并调整用户会话变得简单

让数字油田成为现实   

通过将罗克韦尔自动化 ConnectedProduction™ 技术与 Schlumberger 油气软件和服务结合起来便构成一个全新的数字解决方案,为油田带来远程领域的专业技术。借助该解决方案可自动发现自行申报油井并将其集成到生产环境中。这有助于降低部署风险、成本和复杂性。

通过智能自动化与信息这扇大门,可尽可能提升每个井的采收率,降低油气生产成本。罗克韦尔自动化 ConnectedProduction 解决方案将运营与 IT 环境融为一体,实现了人员、过程和技术的安全连接。如今,借助这套突破性数字化解决方案,油气生产商可连接上游运营与关键实时信息及领域深度信息,进而优化生产。

此系统方案的关键优势在于,它提供了具自我感知系统的生产自动化解决方案,并让您能以前所未有的方式访问领域专业知识。此解决方案提供井口实时控制和分析功能,有助于克服油气行业技术人员短缺的状况。此外还提供通信技术,支持从远程和现场收集和分析信息。

如果出现工人不好解决的异常生产状况,他们可以利用各种数字设备与领域专家快速连线并分享相关信息。在井场、控制室及其他地点之间的现场协作,可加速决策制定并简化运营。

Allen-Bradley® PowerFlex® 6000 medium-voltage AC drive

可靠的交流变频器带来全新功能

新推出的 Allen-Bradley® PowerFlex® 6000 中压交流变频器针对可变转矩和恒定转矩应用(如风扇、泵和压缩机等)提供用户友好的丰富控制,是一套高成本效益解决方案。包括从 2.3 到 11 kV 的 UL 和 IEC 配置,并提供 100% 的启动转矩,充分发挥无传感器矢量控制的能力。

PowerFlex 6000 变频器功率范围宽,可供额定输出电压高达 11 kV、电机额定电流高达 680 A 的应用使用,同时采用风冷式设计。内部供电的冷却风扇采用环保设计,有助于降低用户提供的控制电源要求以及设备和安装成本,用户也可以淘汰更占空间的液冷变频器了。除了先进的功率范围和电机控制功能外,其他功能还包括:

  • 整体安装的多脉冲隔离变压器可提供较低的线路侧谐波并提高输入功率因数,从而有助于提高资产利用率
  • 自动单元旁路,有助于缩短关键应用的停机时间
  • 通用模块化功率单元采用易拆卸设计,有助于缩短平均修复时间

此外,不间断电源亦有助于提高系统可靠性,缩短停机时间并降低机器受损风险。

PowerFlex 6000 变频器方便调试、使用和维护,且配有标准面板和 EtherNet/IP™ 连接。此款变频器是为具有高功率应用需求的重工业提供的一套高成本效益解决方案。

ERP 应用程序提高业务与运营一致性

Rockwell Software® 企业资源规划 (ERP) 集成网关实现了工厂车间与业务系统之间的实时通信。工厂可凭借该应用程序更轻松地以高成本效益的方式在整个企业内实时交换信息和执行业务流程。交换有价值的信息可对生产运营有更好的了解,更严格地遵守日程安排,增加明智决策的机会,并提高按时交付优质产品的能力。

此 ERP 集成网关提供开箱即用功能,方便制造执行系统 (MES) 平台与外部 IT 系统的集成。还包含预定义集成接触点,对接汽车、离散、包装消费品和加工等各行业 SAP,且支持最终用户特定的数据集成需求。

新版 ERP 集成网关 3.02.00 配备图形映射工具和事件驱动式消息功能,方便快速部署。此应用程序的灵活性、可扩展性和可用性都得到了进一步增强,通过面向服务架构连接实现了企业服务总线的即插即拔。

ERP 集成网关使生产运营与 ERP 系统中的业务过程和信息协调一致并共同构成一个框架,以低总拥有成本实现运营绩效和业务的改善。制造商可提高敏捷性,更快响应客户需求、提高竞争力并进而实现更大收益。

新型实时威胁侦测服务

罗克韦尔自动化工业网络安全解决方案产品中新增了威胁侦测服务,此服务有助于制造商和工业运营商针对日益复杂的网络安全状况实施监控、侦测和响应。专为工业网络设计的这一系列新型服务会绘制正常网络行为地图,并使用罗克韦尔自动化监控服务来实时侦测异常情况和潜在威胁,并将此通知给操作人员。

此威胁侦测服务是一套被动式、非侵入性安全解决方案。完成整个环境的绘制后,工具即会标识出正常的运行流程并创建一个基准。于此基准有任何的偏离,都会通过警报形式进行通知并提供充分的背景信息。这些报警与罗克韦尔自动化监控服务集成,帮助提供响应和恢复过程信息,其中包括事件影响分析、遏制和根除方案。

如果侦测到安全威胁,就会向最终用户报警,并根据异常的严重程度执行预先制定的响应计划。计划中含有明确的工作流程,可靠地列出了恢复完全正常运转状态所需采取的步骤。     

这一系列新服务在威胁侦测软件基础上构建而成,该软件由罗克韦尔自动化合作伙伴联盟计划的 Encompass™ 产品合作伙伴公司 Claroty 开发。

Rockwell Software® Enterprise Resource Planning (ERP) Integration Gateway

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。