HVAC 解决方案满足严格的监管要求

互联型 HVAC 解决方案满足严格的监管要求

互联型 HVAC 解决方案满足严格的监管要求

越南 Qui Long Refrigeration Electrical Engineering Technology Co.成立于 2007 年,是一家拥有丰富经验的承包商。该公司不仅提供采暖、通风与空调 (HVAC) 系统的咨询、设计、供货、施工和安装服务,还为生命科学行业、卫生环境和医院设施提供机械工程服务。

评估行业特定挑战

Qui Long 需要罗克韦尔自动化的支持来开发适合自身技术的互联解决方案,该解决方案既可以改变本公司的内部流程,也可以提供给客户。总体目标是提升效率(包括更快的产品上市时间),尽量降低风险,并随时提供系统状态一览,而且在实现这些目标的同时还能降低成本。

在了解 HVAC 系统使用常规直接数字控制 (DDC) 设备所面临的挑战(例如灵活性和连接性问题)后,Qui Long 与罗克韦尔自动化合作开发了一套全新解决方案。该解决方案还需要满足生命科学行业日益严格的合规性要求。生命科学行业的公司需要更高水平的自动化控制和信息系统方能满足这些监管要求。

一套有益于最终用户的互联解决方案

罗克韦尔自动化与 Qui Long 讨论之后,开发出一套能够协助 Qui Long 为最终用户提供优化方案的解决方案。该解决方案的核心是 Allen-Bradley 小型控制系统控制器,它可以控制每个空气处理单元 (AHU) 内的温度、压力和空气流量,以便与制冷机连接。PowerFlex 变频器有助于提高设计和实施的灵活性。通过 FactoryTalk 软件平台,Qui Long 及其最终用户可以查看每个区域乃至整个系统的信息仪表板和报告,增强了监控系统的功能。

在控制室,操作员可以轻松查看车间的参数、AHU 状态、制冷机工作状况和能源使用情况以及可能出现的报警、事件或异常情况,帮助用户解决异常情况,避免其恶化成代价高昂的问题。此外,机器与工艺设备之间的互联互通性增强,形成了一个可以轻松与其他系统集成的开放平台。

合乎标准与衡量成果

借助 Qui Long 提供的解决方案,客户可以实现代码和应用的标准化,缩短工程时间和管理成本,同时充分利用罗克韦尔自动化集成架构 EtherNet/IP 网络的优势。他们还能够满足行业对技术合规性的要求,并根据行业应遵守的严格监管标准为客户采集数据和生成报告。

最重要的是,Qui Long 的最终用户已从新解决方案中受益。通过集成系统提供的无缝数据采集和实时信息,Qui Long 及其客户可以获得更高的资源利用率,而且能够根据丰富的诊断记录以及历史和实时数据做出决策。

Qui Long 现已成为首家为 EU-GMP 合规制药厂部署 HVAC 系统的本地承包商

展望未来

该项目已经取得初步成果。Qui Long 现已成为首家为 EU-GMP 合规制药厂部署 HVAC 系统的本地承包商罗克韦尔自动化的工程师和行业专家与 Qui Long 展开密切合作,帮助其工程团队提高实力,并遵照最佳实践开发应用。

“对于 Qui Long 而言,与罗克韦尔自动化的合作仅仅是维持长期业务关系的开始,这也与越南政府重视工业 4.0,也就是互联企业的态度高度契合,”Qui Long 董事 Ba Anh Tran 先生说道。

“我们两家公司之间的长期业务合作伙伴关系将会促进新解决方案的开发、创新和优化。它为 Qui Long 目标行业的新老客户呈现了极具吸引力的价值主张,其最终目标是结合前沿自动化和信息解决方案,为生命科学行业提供领先 HVAC 解决方案,”他补充道。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。