一切尽在安全的内容供给

一切尽在安全的内容供给

对从工厂车间到控制室的全部生产过程都加以关注, 这已不再是不可能完成的任务

“对于许多制造组织而言,移动解决方案并非是一种选择,而是成为一个必然之举。”

互联企业已用数字流程取代了纸质流程,在提高员工生产率的同时,也让生产事件具有更高的透明度。但随着对数据和应用的访问变得越来越简单,制造商又该如何确保运营系统和数据的安全呢?

在保障每一条信息安全的同时,罗克韦尔还利用 ThinManager® 软件解决方案和 Relevance® 移动平台为制造与工业领域的领先企业提供视觉画面与软件解决方案,帮助管理信息并简化工作流程,建立更为互联的制造环境。

ThinManager 支持瘦客户端与移动设备的管理和控制,并能以安全的方式为设备和设备用户提供应用的访问。Relevance 是 ThinManager 的一个核心技术组件,其通过位置识别机制为此等访问增添了另一层管控。借助 Relevance 与“位置解析器”,应用和信息就可能够以安全的方式提供,只有在用户处于特定位置时才能够访问和获取。

由此,可带来可靠性、生产率和信息安全水平的提高,同时促进能源和维护成本的削减。全球各大领先制造商都将可视化、瘦客户端和移动相关技术视为自身业务运营的关键驱动因素,纷纷进行技术升级,以求达成其在网络安全和可持续发展方面的目标。

理想地配合

对于许多公司而言,降低维护成本和缩短计划外停机时间都是关键举措。在运营和维护多个工厂时,由于各厂员工技能水平可能不尽相同,因此很难在确保各厂都正常运营的前提下,保证对这些技术员工的高效利用。但无论什么问题,都会有它的解决办法。

ThinManager 将内容的管理和可视化集中运用于现代制造过程中从控制室到工厂用户的方方面面。举例来说,在 ThinManager 应用于多个生产基地后,则从一个中央位置下,维护或其他技术团队可查看每个基地的运营,并访问那里安装的工程工具。

而且,经验丰富的中央位置人员还可以通过“遮蔽”终端的方法来支持技术人员的工作,帮助他们在岗位学习过程中提高工作技能。只要是使用 ThinManager 的客户,其可靠性及员工生产率均有所提高。

可持续的优势

ThinManager 一开始的设计主旨,即是一款以自动化为出发点、兼容于所有供应商应用程序的产品。它已经在自动化架构的多个领域内实现了可量化的节约:

· 可靠性:瘦客户端预计有 7-10 年以上的使用寿命,相比之下,PC 只有 3-5 年。完成由 ThinManager 管理的瘦客户端更换仅需几分钟,而 PC 则要面临数小时的停机损失。更不用提数据损失,比如报废批次以及监管行业内的重新验证成本等。

· 可用性:ThinManager 具备配置故障管理能力,一旦主元件发生故障,即自动启用后备应用服务器或网络路

由器。

· 能源:瘦客户端的能耗仅为 PC 的 20% 左右。冷却和 UPS 需求的缩减促成更多节约。

· 运营管理与控制:集中式的控制与管理意味着维护速度更快、更轻松。无需停止应用,就可通过中央管理控制台对瘦客户端进行重新配置,简化生产应用程序的移植,同时确保对于生产运营影响的最小化。而且,服务器的服务更新也可以在正常运营期间完成,且通常都是几部服务器一起进行,而不是逐个 PC 单独进行。

工作原理

可以利用 ThinManager 的内置移动解决方案 Relevance 实现移动功能(该方案是唯一一个基于位置的移动管理平台),可将应用程序和内容安全地传送到用户设备内的特定位置,而不会传送到其它位置。

ThinManager 将远程桌面服务器、可视化、瘦客户端、网络和安全技术结合到一起,成为了一个在生产应用管理和供给方面极具灵活性的强大平台。它们一起,确保了任何设备、用户和位置组合的安全内容传输。

Relevance 的移动性

高移动性工厂车间的时代已经到来。Relevance 提供了在适当的时间和地点,将适当的内容分发给正确人员的能力,且可基于位置完成内容的供给。如果将解析器与 Relevance 一起使用,能够完全将工作空间定义为基于位置的移动设施。ThinManager 目前使用 QR 代码、蓝牙信标、Wi-Fi 和 GPS 等来解析地址,确保移动用户和设备仅可在授权区域内接收内容。

第一要务:网络安全

要应对网络威胁,网络安全的设计非常重要,而同时此设计也要满足运营技术系统人员的要求。除当下可用的标准解决方案外,该领域的领先组织之间也广泛协作,为客户提供网络和网络安全的咨询服务,帮助他们将运营技术经验与信息技术经验结合到一起。

ThinManager 再搭配虚拟化、终端服务和瘦客户端等先进 IT 技术,即便生产基地开放远程访问,也可以确保安全性,甚至可带来更高的安全性。同时,维护成本和系统停机时间也会得以缩减。

ThinManager 兼容 Microsoft Active Directory,且支持瘦客户端多种验证方式,包括使用生物识别与 RFID 访问卡。此外,瘦客户端与 ThinManager 服务器之间的通信也进行加密处理。瘦客户端终端由 ThinManager 进行管理。客户端和服务器之间的所有通信(包括移动设备通信)均会经过加密,确保用户的自动化网络只可由经授权的用户访问。无论是在支持 ThinManager 的瘦客户端上、在 PXE 引导瘦客户端上还是在采用 Relevance 的移动设备上,都不会存储任何数据。

默认禁用 USB 记忆棒等任何外部存储设备。而且,ThinManager 支持 IP 和 USB 摄像头,适用范围涵盖各种现有应用,用户可在任意工作屏幕上进行目视确认。

完善的解决方案

ThinManager 是一套易于使用的集中式可扩展管理平台,旨在满足制造商提高全球竞争力的需求:提高生产率、可视化、移动性和网络安全性水平,迈向“互联企业”– 一种智能、安全且可持续生产的美好愿景。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。