《自动化前沿》第 57 期:产品和解决方案

《自动化前沿》第 57 期:产品和解决方案

罗克韦尔自动化代码库和设备对象可以节省机器设计和设备更换时间

罗克韦尔自动化继续发布新增应用内容,帮助 OEM 和过程成套设备制造商以更快速度、更低成本打造先进机器设计。新内容包括设备对象以及两个机器制造商代码库,其中一个代码库适用于连续物料加工、印刷和卷料 (CPW) 机器,另一个适用于过程成套设备。本次新增内容是对包装应用现有内容的补充。

Reduce design cost and build your projects faster with our application code libraries.

机器制造商代码库都具有针对不同应用的标准化代码,可帮助工程师更快地设计 CPW 机器和过程成套设备,同时还能达到一流的性能表现。另外,这两个库还包含针对不同应用的功能。例如,过程成套设备库带有一个状态机引擎,工程师可以用其开发与特定成套设备功能相匹配的自定义行为。

设备对象是一种编码和可视化对象,为连接特定设备与机器上的库对象提供通用接口。在移植设备时,这种方式可显著减少重新编程的工作。工程师只需为新种类的设备添加对象即可,无需根据变更情况对机器的整个工程设计周期重新编程。第一组设备对象适用于启动器、驱动器和运动控制设备。这些对象也为 Allen-Bradley PanelView 5000 操作员界面的新系列提供面板。

“当今智能机器中使用了大量编码,我们的模块化应用内容有助于简化编码管理。”罗克韦尔自动化应用程序知识产权高级经理 Achim Thomsen 表示,“在这些新的库和设备对象的帮助下,机器设计者可以更高效、更经济地创造机器。今后,我们将发布适用于更多的应用程序和设备的新内容。”

新增应用内容可从罗克韦尔自动化产品兼容性和下载中心 (PCDC) 免费下载。下载后,用户需将内容导入 Studio 5000 Application Code Manager 应用程序。

罗克韦尔自动化推出更明亮、更灵活的塔灯

同一灯组中可容纳七个模块,易于使用与选型

罗克韦尔自动化推出了 Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm 塔灯系统。新系统采用更明亮的 LED 指示灯,应用各种先进的视觉和声音技术,而且外壳直径仅为 70 mm。ControlTower 856T 在同一灯组中可容纳多达七个模块,使用户能够使用单个设备监控更多机器和过程条件。

Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm Tower Light system.

ControlTower 856T 系统采用新式模块化设计,使用更少组件就能满足各种信号应用的
需求。

“使用我们的新塔灯时,工程师需要选择的组件数量更少,这有助于加快产品上市。”罗克韦尔自动化产品经理 Alvaro Sanchez 说道,“新塔灯具有可扩展的视觉和听觉选项,一个塔灯即可监控更多机器状况,帮助用户降低总拥有成本。”

塔灯的底座配有插入式端子块,而且发光和声音模块内配有内部 DIP 开关,可帮助工程师轻松配置工作模式。工程师可以从多种声音中进行选择,用于向操作员提醒机器的状态或状况。声音选项应用了多音调压电、多音调传感器技术。

ControlTower 856T 系统还有不可堆叠的灯塔形发光模块,适用于使用相同塔灯安装基础设施、但需要强度稍弱的信号设备的应用。

该系统为 IP66/67 级,可在恶劣的环境条件和较高的运行温度(最高 70 摄氏度)中工作。系统提供 24V AC/DC 和 120/240V AC 的电源选项,可满足全球用户的不同电源要求。此产品系列的灵活性极佳,用户可以选择购买独立组件,也可选择预配置的工厂预组塔灯。

 

软件助力缩短独立机器的设计时间(Connected Components Workbench 设计和组态软件)

新版 Connected Components Workbench 软件让设备设计更加得心应手

随着新一代设计和组态软件的震撼发布,机器制造商如今可以显著缩短独立机器的上市时间。罗克韦尔自动化新进推出一体化编程组态软件 Connected Components Workbench (CCW),它的操作界面沿用了 Logix 软件的设计风格,可以让以往的 Logix 用户快速上手,同时还纳入了多项有助于缩短编程时间的新功能。这款软件可以实现罗克韦尔自动化硬件的控制器编程、设备配置和人机界面编辑。

Connected Components Workbench software provides controller programming, device configuration and human-machine interface editing.

全新指令工具栏将各编程元素以选项卡的形式呈现,让设计人员能够轻松地搜索指令,并拖放到梯形图逻辑编辑器中。同时,喜欢使用键盘操作的设计人员可以采用 ASCII 文本快速输入梯形图逻辑。设计人员现在还可以将指令名称从默认的 IEC 主题切换到 Logix 主题,这有助于选择更适合的术语更高效地为机器编程。

“RSLogix 500 和 Studio 5000 Logix Designer 软件提供无缝、标准化的设计体验,其使用者使用 Connected Components Workbench 软件时将更加得心应手,”罗克韦尔自动化产品营销经理 Thomas Sugimoto 表示,“为各种机器提供一致的监视和调试环境,也可以节省培训时间、简化技术人员的维护工作。”

设计人员现在可以将 Connected Components Workbench 软件和 RSLogix 500 或 Studio 5000 软件中的代码复制粘贴到对方中去。通过重用代码,设计人员可以将小型独立机器从 Allen-Bradley MicroLogix 控制器升级到 Micro800 控制器。该软件还可以帮助设计人员对采用 Allen-Bradley CompactLogix 控制器的大型机器实施标准化。

Connected Components Workbench 软件支持所有 Micro800 控制器,包括新 Micro870 可编程逻辑控制器 (PLC)。该控制器可替代多个微型 PLC 用于大型独立智能机器或系统。该软件还支持 PanelView 800 图形终端、PowerFlex 变频器、SMC 软启动器、Kinetix 组合伺服驱动器以及各种安全设备,如 Guardmaster 440C-CR30 安全继电器和 GuardShield 450L 光幕。

升级版运动控制分析器软件可缩短运动控制系统设计时间

罗克韦尔自动化公司发布了 Allen - Bradley 运动分析器软件工具的升级版本。这款增强型软件提供直观的用户导航和工作流内产品选择,显著改善用户体验。这款软件可帮助工程师更轻松、更高效地为机器开发完备的运动控制系统。

借助运动控制分析器软件,工程师能够确定系统规范、评估多个产品并找到理想方案,最终确定设计并创建物料清单。这款工具有助于将运动系统设计时间从数天缩减至几个小时。

VersaView 工控机

现代可视化解决方案助力实现智能制造

可视化和 HMI 解决方案是帮助客户提高生产力,推进创新和满足全球化需求的关键。Allen-Bradley VersaView 5000 产品组合是一系列开放式架构工业 PC、瘦客户端和监视器,可用于独立机器级和分布式 HMI 应用。

开放式架构支持现代操作系统和各种软件应用程序,但理想的部署方式是针对分布式应用使用 FactoryTalk View SE 软件。该产品系列完全采用无风扇和免维护设计,可减少机器停车时间,节省高额停车成本。

HMI 软件必须满足多个利益相关方的需求,才能达到工厂车间的期望。FactoryTalk View SE 功能强大、可靠性高,通过一个软件包即可解决生产过程、批处理和离散应用中的难题,随时随地为用户提供关键可见性。此外,使用 FactoryTalk View SE 软件时,VersaView 5000 计算机符合 21CFR 第 11 部分的规定。

VersaView 5400 显示屏集成式计算机采用无边缘全玻璃十点多点触控屏,为 Windows 7/WES 7/Windows 10 IoT Enterprise 的 32 位和 64 位操作系统提供双外接显示器支持。此外,PlantPAx 和 FactoryTalk View SE 模板完美适配 1080p 显示屏,控制室和机器可以共用同样的屏幕。VersaView 5400 还提供无显示屏计算机,采用双视频输出和轻量化无风扇设计,节省占地空间。

VersaView 5200 瘦客户端计算机安装有 ThinManager 软件,可为现代工厂提供集中管理解决方案。无论您的工业环境规模或设施数量如何,都可以配合使用 VersaView 5200 计算机硬件与 ThinManager 软件,在可持续和可扩展的平台上实现控制和安全性。

在生产线和机器应用的灵活性方面,新型 VersaView 5000 工业计算机为那些需要使用开放式平台改善机器操作员控制并提高生产力的用户提供了前沿技术。

 

FLEX 5000 I/O 模块提高互联企业的生产力和灵活性

新一代 FLEX I/O 平台支持实时智能过程控制

罗克韦尔自动化的全新 Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 平台可帮助用户创造更智能、更高效、更灵活的工业控制系统。

Allen-Bradley FLEX 5000 I/O Modules.

平台采用更高速的连接和更宽的带宽,可将更多数据传回控制器,帮助互联企业打造面向未来的控制系统。平台采用千兆通信网络架构,支持设备级环网 (DLR)、线性和星形拓扑。未来版本将支持冗余网络拓扑中使用并行冗余协议 (PRP)。

OEM 和流程操作也可使用新版 FLEX 5000 I/O 模块提高生产力。平台的布线和设计简洁,有助减少工程时间。架构灵活,安装简便,支持垂直或水平安装,可以选择铜或光纤两种介质。安装对硬件的要求极低,因为模块可以在极端环境下工作——无论是在北极寒冷地区的油田,还是在高温矿井(运行温度为 -40°C 至 70°C),均可稳健运行。

生产过程中,尤其是在连续过程控制应用中,这些模块还可以减少意外停车时间,节省高额停车成本。技术人员可以借助带电插拔 (RIUP) 功能在系统运行时更换现有的 I/O,并通过在线更改功能配置新的 I/O。此外,可以灵活配置通道级报警、事件和诊断,提高维护效率。

全新励磁控制器为直流改装应用提供简洁、经济实用的解决方案

减少升级直流电机系统时所需的外部设备数量

若使用罗克韦尔自动化的全新 Allen-Bradley PowerFlex 直流励磁控制器,客户无需使用复杂的外部设备即可将直流电机应用升级为现代化系统。借助前沿的数字网络控制系统,客户可以收集和利用整个企业的重要信息。

Allen-Bradley PowerFlex DC Field Controller.

直流励磁控制器提供三相、四象限(可逆)直流电动机或发电机励磁控制功能,可以单独使用,也可以与 PowerFlex 直流数字变频器一起使用。在独立模式下,它使用固定 I/O 为基准值固定的直流电机励磁供电。励磁控制器还可以控制电磁体和其他非电机负载。

“在需要电机可逆的直流改装应用中,使用 PowerFlex 直流励磁控制器就无需再使用其他电枢桥或复杂外部设备系统,从而帮助客户节省时间和金钱,”罗克韦尔自动化产品经理 Nancy Rivard 表示,“能够通过单一电源为所有自动化设备(包括交流和直流驱动器)供电,简化了机器的启动、操作和维护工作。”

ControlLogix 计算模块可实现实时决策,提高企业生产力

Logix 性能与商业操作系统功能集成到单一硬件平台。

罗克韦尔自动化的全新 Allen-Bradley ControlLogix 计算模块能够在数据源处即提供数据,帮助客户做出实时决策,提高生产力。该模块提供机架内高速计算功能,方便用户通过背板访问 ControlLogix 处理器。

在 Windows 10 IoT Enterprise 或 Linux 操作系统中,用户可以借助计算模块灵活创建自定义应用。此外,模块能够利用既有应用程序加强自动化系统,并能利用整个工厂车间现有数据的价值。另一方面,模块提供访问实时操作信息的功能。

在 ControlLogix 计算模块的帮助下,客户可以使用罗克韦尔自动化设计和可视化软件以及第三方 Windows 10 应用。模块提供机柜内、机架内或控制器内三种计算模式,满足特定的应用需求。

此外,模块还提供集成 DisplayPort,可直接与高清 VersaView 工业监视器通信。模块融合了行业领先的自动化技术与稳健的 Windows 10 IoT Enterprise 和 Linux 操作系统,助力企业实现实时决策,提高生产力。

全新 CompactLogix 将控制性能和物联网计算功能集成到单一平台 (CompactLogix 5480)

全新 Allen-Bradley CompactLogix 5480 控制器能够同时为用户提供 Logix 控制和基于 Windows 的计算功能。全新控制器使用市售 CPU 和独立于 Logix 控制引擎运行的 Windows 10 IoT Enterprise 操作系统,提供高性能架构,支持运行第三方应用。

最终用户和 OEM 都在寻求各种方法来收集机器数据,并将其就近转化为对工厂车间有价值的信息。在机器层面实现业务决策的能力能够帮助用户实现互联企业的美好愿景。

新版 CompactLogix 控制器基于罗克韦尔自动化高性能架构构建,性能、灵活性、故障排除能力均得到强化。全新 CompactLogix 是一个集成了 Logix 实时控制和 Windows 10 IoT Enterprise 操作系统功能的单一平台,可为各种应用提供集成控制和可视化功能,包括:分析、数据收集和预测计算;云网关、数据集中器应用;机器生产线控制和第三方机器
应用。

将各工厂车间的信息连接到企业网络是企业实现转型的关键,但也会为企业带来风险。为解决这一问题,CompactLogix 5480 内置 Logix 安保功能,可进行 FactoryTalk Security 用户身份验证和授权。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。