纸浆和造纸

面向纸浆和造纸厂的制造自动化和控制系统

提高生产率和可靠性

应对各种各样的客户需求

您需要解决全球竞争、生产成本增加、环境标准越来越严格这些难题。这意味着您必须简化制造流程并最大程度地降低水、能源和材料成本。此外,您还需要提高产品质量、生产效率和产能并缩短停机时间。

执行实时控制和维护关键过程参数意味着您可以响应各种客户需求。我们的专属行业团队将运用特定的应用和过程经验,打造制造自动化和控制系统,帮助纸浆和造纸厂实现其目标。

我们拥有产品、服务及覆盖全球的支持,可为纸浆和造纸厂提供端到端(从木场到加工和运输)的生产解决方案。

纸浆和造纸行业解决方案

提高生产效率和可靠性,同时减少停机时间和维护成本。

自动化可提高设备效率

要在产品众多的全球市场中取得成功,您必须实现更高级别的优化。我们已做好充分准备,可为您提供实现目标所需的专业知识。了解客户如何通过数据了解工厂的实时效能指标,从而提高运营效率。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh/CN_ind_pulp-paper row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。