遵从安全法规

安全运营能够延长正常运行时间并降低成本

行业有责任奉行最高的道德和环保价值观,同时满足日益增长的能源需求。我们的石油和天然气安全系统有助于保护您的人员、资产和环境。

减少安全停机时间,提高您的盈利能力

石油和天然气行业面临着严峻的安全挑战。钻井自动化油田自动化可以帮助您提高安全性和绩效,降低发生事故的可能性并保障人员、资产和运营环境的安全。但是,您该如何最大限度地降低风险并提高效率呢?

海上和陆上系统的集成

紧急停机及火气探测解决方案的实施

安装的关键目标是创建一个用户友好的集成控制与安全系统 (ICSS)。它依据 IEC 61511 SIL 3 规定提供最高的可用性和可靠性,同时充分利用 Edison 的维护服务经验。

可扩展的技术和服务选项

我们的咨询、服务和技术可以帮助您开发更安全的业务运营。我们的服务包括:

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/challenges_og/zh/CN_det_reducing-downtime row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。