水泥工厂自动化

适用于混凝土和水泥生产及加工的工厂自动化

在竞争激烈的水泥生产市场,技术改进对于增加产量和收入来说至关重要。目前,您面临着全球化的巨大挑战和日益严苛的环境法规,必须确保严格遵守质量标准。您希望避免停机和能源浪费。我们知识渊博的专业团队结合可扩展的控制和信息技术与解决方案,可以帮助您应对上述挑战。

在水泥生产的每个阶段获取价值

可提高生产效率和优化能耗的系统

您每天都面临着各种各样的挑战。从减少排放和监控能耗到降低每吨成本,同时还要保持质量和优化运营,这是十分繁重的管理工作。工作环境同样令人担忧。不同的系统和缺乏实时信息让恶劣的运行状况和复杂的过程进一步恶化。

这听起来很熟悉,对吗?

幸运的是,有一种方法可以应对这些挑战。优化和维护水泥厂的关键运营需要专业知识和现代化的集成自动化解决方案。我们提供丰富的过程解决方案,可保护您的运营并满足经济和性能要求。这些解决方案可扩展、灵活且易于集成,可帮助您提高生产效率、降低成本、减少能耗并提高安全性。

满足水泥需求的过程解决方案

高效的设计和操作

标准的过程控制方法可以降低工程风险,且易于操作、维护和修改。PlantPAx® 分布式控制系统 (DCS) 是一个适用于工厂范围的、安全、可扩展的信息化过程解决方案。PlantPAx DCS 非常适合新安装和 DCS 迁移场景,为水泥行业的过程控制提供了现代化的方法。功能包括:

  • 预定义的库中包含控制器代码、显示元素(全局对象)和面板,可以确保大型应用项目的快速装配
  • 基于成熟的战略、丰富的功能和经过测试的性能而构建的平台
  • 融合了国际标准,如颜色、功能和符号
  • 颜色更改实用工具 - 创建了一个调色板,可更改显示元素(全局对象)和面板的颜色

可优化运营的控制技术

集成和信息化技术可降低每吨成本

我们坚实可靠的解决方案能够全方位优化您的水泥运营,从系统设计到维护,从开采到包装和发运,一应俱全。信息化解决方案、电机控制技术和强大的操作员工作站可以帮助减少排放、降低每吨成本并实现所需功能。借助我们的 Integrated Architecture® 系统,您可以在单个易于使用的编程环境中横跨多个控制领域。智能电机控制设备可帮助保护资产、提高电机性能并降低能耗。借助我们的 FactoryTalk® 软件套件,您可以实时访问所需信息,从而提高运营灵活性并最大限度提高生产力。

用于提高优化程度的模型预测控制

如果您希望改善运营,我们建议您试试模型预测控制

我们的过程优化模型预测控制 (MPC) 应用程序可以运用到水泥生产的任何过程领域。该应用程序:

  • 提供压碎和粉磨优化
  • 提供性能信息,以帮助减少过程差异、提高总产量并降低每吨能源成本
  • 提供高温处理或干燥信息,以减少产品差异并改善可持续性实践
  • 帮助提高生产量和过程/操作一致性

了解有关过程优化和模型预测控制的更多信息

我们如何帮助您的同类企业?

了解您的同行在采用我们的技术和解决方案后获得了哪些优势

Vulcan Materials Company 致力于提供最优质的产品、降低材料和能源成本并遵从严格的环境法规。该公司还致力于通过现有的设备和技术基础设施,不断实现过程效率优化和更严格的控制。但是,他们面临着手动优化修整电路的局限性。他们希望转移到自动化过程控制。

能够带来收益的其他技术

从电机和过程控制到可视化,集成至关重要

集成信息、过程控制、电机控制和安全都是非常重要的方面。在我们针对水泥生产应用项目的解决方案中,这些方面都是无缝集成的。我们的 Integrated Architecture 系统与模型预测控制结合,可实现高级优化,有助于将您的控制推向新的性能水平。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/segments_mmc/zh/CN_det_cement-plant-automation row-8

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。