医疗设备制造

面向医疗设备制造领域的自动化和软件解决方案

想要在市场中占据竞争优势,就需要更高的产量、更卓越的品质和更高的生产量。这会导致装配系统复杂性增加,合规性成本提高以及系统负担过重。我们提供的集成自动化和信息解决方案可满足您的医疗设备制造需求。

改善质量及合规性并缩短产品上市时间

兼具灵活性和可扩展性,以应对市场挑战

巨大的压力推动着医疗设备制造公司在整个生产过程中努力确保安全、准确并符合法规标准。这些制造商日渐转向实施自动化流程,从而提高他们的竞争地位。

我们为医疗设备制造商提供完全集成的自动化和信息解决方案。我们帮助他们减少人工工作量,从而提高生产量、改善质量并降低成本。主要优势包括:

  • 通过集成系统提高效率
  • 可见性更高,可完全追溯
  • 合规成本更低
  • 循环周期更短

想要符合各项标准并实现日益重要的制造智能,就需要采用更灵活迅速的医疗设备制造系统。对此,我们能够助您一臂之力。



促进卓越运营

企业级信息解决方案

医疗设备制造过程中的效率是缩短总体产品上市时间的关键因素。有助于消除文书工作、减少错误并保持高质量标准的解决方案将提高工厂的生产量。同时,采用这些解决方案可以避免执行不必要的任务,从而节省资源,减少材料浪费。

Rockwell Software PharmaSuite® 制造执行系统 (MES) 提供从 ERP 到车间基层的无缝集成、实时质量仪表板等功能。基于 S88 和 S95 标准的 PharmaSuite 软件具有订单管理和电子设备历史记录 (eDHR) 支持功能,有助于确保跟踪和记录每台医疗设备的装配过程。返工和维修功能可为需要执行此类工作的设备简化任务。

了解有关 Pharmasuite 制造执行系统的信息



Advanced Scientifics 实现制造智能

客户在医疗设备制造过程中获得了可见性和可追溯性

Advanced Scientifics Inc. (ASI) 是一家全球领先的一次性生物技术设备生产商。ASI 需要改进一些医疗仪器生产过程的数据采集和报告功能。ASI 实施了 Rockwell Automation 提供的医疗制造智能解决方案,并且:

  • 改善了客户体验
  • 采用新的报告方法缩短了停机时间
  • 提高了自己的竞争地位

改进生产率和质量

客户提高设备效率、循环周期和产量

为应对婴儿潮一代人口的不断增长,领先的医疗设备制造商必须扩大生产能力。在 Rockwell Automation 和 FactoryTalk® 套件的帮助下,该公司:

  • 与之前的系统相比,将其生产力提高了 20%
  • 建立了无纸化报告流程
  • 实施了端到端跟踪和追溯系统,以加强质量控制

灵活和可扩展的包装解决方案

智能跟踪系统

我们的 iTRAK® 智能跟踪系统是一种模块化、可扩展的线性马达系统,可对沿直线或曲线行进的多个移动物体实施独立控制。

iTRAK 用简单、高效的软件配置文件取代了硬件,重新定义了自动化的速度和灵活性,并且:

  • 将生产率提高 50% 或更多
  • 缩短转换造成的停机时间
  • 降低定期维护成本

了解有关 iTRAK 智能跟踪系统的更多信息

优化了性能和盈利能力

旨在提高生产率的集成自动化和信息解决方案

想要在市场中占据竞争优势,就需要更高的产量、更卓越的品质和更高的生产量。我们提供综合性解决方案产品组合,可满足医疗设备制造需求。我们能够帮助您提高质量和合规性、增加产量、缩短批量生产时间,并让您的复杂流程实现自动化。

相关产品和解决方案

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/life_sciences/segments_ls/zh/CN_det_medical-devices row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。