生物技术制造

生物技术行业中的自动化、过程控制和信息解决方案

制造商能够将生物技术制造过程与企业的其余部分相集成,从而克服质量、产量和监管方面的挑战。

将生产数据转变成可指导行动的信息

智能、互联、高效:生物技术的发展道路

全球的生物技术公司都面临着史无前例的挑战,包括将产品推向市场的时间和成本、更激烈的竞争、法规合规性、质量以及生产率。生物技术领域的所有挑战都是有办法解决的,而解决方法很简单:实施智能互联工厂。在集成、灵活的自动化信息系统上构建的智能互联工厂可通过以下方面实现业务价值:

  • 产品上市更快
  • 合规成本更低
  • 首次发布便合格
  • 循环周期更短

我们了解未来发展趋势。我们提供一系列出色的生物技术制造解决方案,包括过程、信息、自动化和服务。智能、互联、信息丰富且生产率高的工厂是生物技术领域未来发展的必然方向。

灵活制造

通过一次性技术获益更多

由于技术的进步,生物制药公司现在可以部署“面向未来的设施”。这些设施通常可以生产多种产品,采用模块化设计/构建概念和灵活的过程设备,包括一次性和移动技术。不过,这种方法也带来了新的挑战:装配和拆卸设备以及验证连接是否正确。我们的一次性产品解决方案可以帮助生物制药公司在这些现代设施的整个生命周期中获得成功。

一次性产品解决方案提供:

  • 设备跟踪
  • 流程验证
  • 物料跟踪
  • 卫生状况跟踪
  • 法规合规性

可扩展自动化平台通过内置即插即用技术实现完全集成的灵活系统。这种功能对于移动或一次性产品设备的配置和控制来说是至关重要的。如果与我们的制造智能和制造执行系统解决方案配合使用,这种方法可以实现灵活的多种产品制造以及实时的可见性和可跟踪性。

生命科学公司开发干细胞设施

采用集成过程控制系统提高运营标准

全球化设施制造商 Biopharmax 在中国承接了一项任务:按照严苛的日程计划设计建造一间新的胰岛素生产厂房。通过部署 Rockwell Automation 解决方案,他们节省了时间,减少了工程设计工作量,同时提高了过程运营标准。

现代分布式控制系统改善可见性和正常运行时间

生物制药商升级了防滑控制系统,改善了过程中的运营可见性和正常运行时间。新的控制系统帮助操作员更快速地配置应用,从而加快生产部署和缩短循环周期。升级后的网络通过远程访问功能实现系统可见性。详细的警报提高了故障处理速度。

Pharmasuite 制造执行系统

缩短产品上市时间。提高质量和合规性

在当下竞争激烈并受法规监管的生物技术行业中,适当权衡对于成功至关重要。利用 PharmaSuite® 制造执行系统,通过一致、可预测的方式实现您的运营目标和生产率要求。应对众多这样的挑战只需要一个端到端解决方案。

了解有关 PharmaSuite 制造执行系统的更多信息

敏捷的生物技术生产过程

为应对生物技术行业的转变,制造系统必须能够敏捷、准确地处理更小、更灵活的复杂生产过程。

我们了解这种模式转变。我们提供一系列涵盖过程、信息、自动化和服务的出色解决方案。这些解决方案提供精益/六西格玛环境,可实现轻松向上扩展并减少浪费。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/life_sciences/segments_ls/zh/CN_det_biotechnology row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。