基础设施

优化正常运行时间和绩效

高效可靠

能够将正常运行时间和安全性提至最高水平的控制和信息解决方案

全球竞争。更高的成本。日益严格的环境标准。

为了应对挑战,您需要提高生产量和效率,最大限度地降低材料成本,并在紧张的交付期内实现高可靠性。

经济实用的改装可优化性能。独特的第三方产品应用程序可满足特定要求。开放式网络可改进功能。我们的团队可以运用应用和过程专业知识制定控制解决方案,帮助您降低维护、材料和劳动力成本。这些解决方案适用于自动化机场行李输送、港口集装箱搬运等关键系统。

我们的 Integrated Architecture® 系统可使您更容易地获取数据,从而提高生产量和正常运行时间。您可以实时获得适当位置的适当信息,从而制定适当的业务决策。远程诊断和预测性维护可最大程度地提高您的资产利用率。我们的全球支持网络以及本地交付能力意味着我们能够随时随地为您提供帮助。

面向基础设施的最先进的解决方案

降低运营风险,提高运营效率。

行业专业知识

我们拥有丰富的提供集成自动化和信息解决方案的相关经验。这些解决方案可帮助我们的客户提高效率、降低生命周期成本,同时符合安全法规要求。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh/CN_ind_infrastructure row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。