化工过程控制系统

化工行业的资产绩效和法规合格性

需要更灵活的化工生产解决方案?

化工产品需求在全球的增长带来了新的业务挑战和需求。大多数化工生产商面临着波动的原料成本、复杂的法规环境和老化的基础设施等问题。而拥有丰富知识和娴熟技能的工人数量的不断减少,使得形势进一步恶化。在这种情况下,化工企业很容易迷失方向。

我们可以指导您克服上述难题。不管是审视现有的过程控制系统、升级既有系统,还是从生成的数据中发掘最大价值,我们都可以为您提供建议,帮助您在这个瞬息万变的行业中保持竞争力。不知道从哪里开始?请查看这本电子书和观看有关“互联化工厂”的视频。它们可以帮助您确定当前需求的优先顺序。

化工过程控制解决方案

可改善运营的化工过程控制

开放式通信平台。实时信息。可针对小型和大型工厂进行扩展。这正是您亟需完善的三个方面吗?那么,现代分布式控制系统 PlantPAx 可能正是您苦苦追寻的系统。

我们的 PlantPAx DCS 可为您提供有关设备和操作员绩效的详细信息。这有助于解决停机时间、生产量和质量问题。此外,该解决方案还具有以下优势:

  • 解决方案覆盖单一设备到全企业系统
  • 符合 ISA-88 要求,具备配方 IP 保护
  • 以自动方式代替手动操作,从而减少偏差
  • 实现可重复和受控制的运营,最大程度提高资产利用率
  • 管理配方和规程,以便您专注于产出、生产量和质量
  • 过程模型可改善可追溯性、报告和审批控制

了解有关 PlantPAx 现代分布式控制系统的更多信息

了解有关批次系统控制的更多信息

使用模型预测控制管理多个复杂过程

我们希望帮助您实现为工厂设定的目标。满足新的合规性标准、寻求生产改进或提高产品一致性可能是一项挑战。我们的 Pavilion8 MPC(模型预测控制)可以轻松定制,以满足您独特的业务目标。此外,我们已帮助许多其他化工生产商解决了类似的难题。

如何规划和实施 DCS 移植

最大限度减少停机时间,最大限度提高成功几率

一谈到 DCS 移植,大多数化工生产商感到不知所措。其实这个过程没有那么难。当然,我们会帮助您规划、实施和测试新系统。但是,您可以从我们帮助数千家其他公司开展类似项目而获得的知识受益。我们帮助客户从既有 DCS、PLC 和单回路控制器系统进行移植。

我们还可以提供以下帮助:

  • 现场装备量评估
  • 信息和报告需求
  • 联网和网络安全审查
  • BPCS、SIS 和 AC&O 应用审计
  • 电气、仪表和控制评估
  • 电机控制和变频器集成审查
  • 项目合理性和成本预计
  • FEED 案例研究

化工安全:保护好您的人员和过程

您的安全仪表系统是否符合现行标准?

这是化工业务的运营根基。大多数化工过程存在潜在危害。其中一些危害可能会给人员、资产、环境或市场认知造成不利影响。正确设计、安装和维护的安全仪表系统 (SIS) 可以降低风险。

无论您是要扩大生产、增加新过程,还是要升级现有 SIS、ESD、BMS 或 TMC,我们都可以提供帮助。从经验丰富的功能安全认证工程师那里获得真知灼见。他们经历过许多不同的情况。因此,可以为过程和机器应用提供恰当的指导。我们部署的技术可从小型扩展为大型、单工扩展为三工,最高可达到 SIL 3。我们提供全面的生命周期服务,支持您设计、构建、运营和维护化工过程安全解决方案。

客户反馈

新自动化系统的优势不断体现出来。它满足我们所有的关键要求,让我们能够降低人力成本,同时提高质量控制和安全性。此外,这个解决方案设立了一个较低的基础成本,随着工厂的持续运营,它有助于提高我们的生产力和竞争力。

Geoff Biscaya,VIP Packaging 硬质容器总经理

化工生产解决方案如何提供帮助

我们帮助全世界所有类型的化工厂降低成本、最大程度减少停机时间和改善运营。无论您是寻求现代化运营、优化能耗,还是增强化工过程控制,我们都可以提供帮助。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/zh/CN_ind_chemical row-9

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。