GuardLogix 应用项目开发

说明

本课程 (SAF-LOG101) 提供了有关如何为 GuardLogix® 系统创建 Studio 5000 Logix Designer® 项目的指导。您将有机会通过以下方式来培养并实践这些技能:

  • 创建和配置 GuardLogix 项目
  • 添加和配置 CompactBlock™ Guard I/O™ 安全模块
  • 生成安全签名和锁定/解锁 GuardLogix 控制器
  • 对安全指令进行编程

目标

  • 识别 GuardLogix 系统硬件组件
  • 配置 GuardLogix 控制器属性和安全选项
  • 为 GuardLogix 项目配置 Guard I/O 安全模块
  • 下载和上载 GuardLogix 项目
  • 通过 EtherNet/IP 网络生成并使用 GuardLogix 安全数据和映射安全标签
  • 在 GuardLogix 安全任务中对双通道输入停止指令进行编程
  • 在 GuardLogix 安全任务中对带测试和静音的双通道输入停止指令进行编程
  • 在 GuardLogix 安全任务中对可配置的冗余输出指令进行编程
  • 在 GuardLogix 安全任务中对五位模式选择器指令进行编程
  • 在 GuardLogix 安全任务中对安全地毯指令进行编程

课前要求

为了成功学完本课程,需要满足以下课前要求:

  • 能够执行基本的 Microsoft Windows 任务
  • 学完以下课程:
    • Studio 5000 Logix Designer 级别 3:项目开发(课程编号 CCP143)
    • GuardLogix 基础知识与故障处理(课程编号 SAF-LOG103)
  • 工业控制方面的一般经验

谁应该参加本课程

本课程面向需要为 GuardLogix 控制器开发 Logix Designer 项目的人员。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。