运动中的可扩展性

Play Video

EtherNet/IP 伺服驱动器中的 Kinetix 5700 集成运动

Kinetix® 5700 有助于将 EtherNet/IP 上集成运动控制的价值扩展到大型定制机器制造商应用项目中。采用 Logix 作为单一控制引擎,使用单一设计环境 Studio 5000®,机器制造商现在可以更灵活地进行扩展、设计和控制,从而满足其需求。Kinetix 5700 有助于缩短调试时间并改善机器性能。它使用简单,功能强大并节省空间,可帮助您更快地启动机器并投入运行。

Kinetix 5700 的功率范围适用于具有较高功率要求的多轴机器。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。