机械功能安全介绍:SAF-TUV1

课程编号

SAF-TUV1
Rockwell Automation 与 TÜV Rheinland 合作提供此培训。

课程安排

第 1 天

  • 了解机械功能安全认证 (TÜV Rheinland)
  • 明确欧洲指南和要求
  • 明确职业安全与健康管理局指南和要求
  • 明确风险分析和过程 (ISO 12100:2010)
  • 明确 ISO 13849-1
  • 识别安全设备

第 2 天

  • 识别机器的安全功能
  • 识别电路、原理图和示例
  • 明确与机械安全相关的新标准

第 3 天

  • 明确 ISO 13849-1/2
  • 明确 IEC 62061
  • 明确基本电气安全原则 (IEC 60204-1)
  • 执行 ISO 13849/IEC 62061 计算

课程目的

功能安全相关标准和相关法律和指令要求:在机器的所有相关生命周期阶段执行所负责(应负责)的任务的人员和组织必须获得并证明所需的能力。

本文介绍机器的功能安全标准,强烈建议阅读本文,以便学生为 Rockwell Automation/TÜV Rheinland 工程师认证课程做好准备。

本课程将根据现行标准和指南确定机器功能安全的设计和证明要求。实际示例将展示可能的机器防护和保护方法。

本课程还将介绍可为保护员工和设备制定的组织措施。组织措施包括质保技术和生命周期设计和验证的文档。

完成本课程后,您应该会了解如何组装和应用安全设备和组件以减少机器所造成的危害,以便实现人员和环境所需的安全性。

谁应该参加本课程

应用工程师、系统集成商、开发人员、安全专家和获得授权的机械专家应参加本课程。

课前要求

为了成功完成本课程,强烈建议参与者具有功能安全领域的专业经验,或参加过另一个关于功能安全的入门课程。

技术要求

Rockwell Automation 提供学生在课堂上需要的所有技术。

学员资料

为增强和促进学员的学习体验,以下资料将作为课程包的一部分提供给每位学员:

  • 学员手册
    - 涵盖课程材料和主要概念

Rockwell Automation 不提供标准。虽然不是必需,但计划申请认证的学员可能需要携带以下副本:

  • IEC 60204-1
  • IEC 62061
  • ISO 12100:2010
  • ISO 13849 第 1 部分和第 2 部分

可以从以下站点获得标准:

下一个学习级别

掌握了本课程介绍的基础技能后,如果需要,您应该具备参加下一级培训所需的知识*:

  • 机械功能安全工程师认证 (TÜV Rheinland)(课程编号 SAF-TUV2T)
    *SAF-TUV1 完成后六个月

课程长度

本课程为期 3 天。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。