机械功能安全技术人员认证:SAF-TUV0T

课程编号

SAF-TUV0T
Rockwell Automation 与 TÜV Rheinland 合作提供此培训。

课程安排

第 1 天

  • 了解机械功能安全技术人员认证 (TÜV Rheinland)
  • 明确法律准则和标准
  • 明确风险分析和过程 (ISO 12100:2010)
  • 明确基本电气安全原则 (IEC 60204-1)
  • 明确基本安全原则
  • 明确机械防护原则

第 2 天

  • 识别安全功能
  • 识别安全设备
  • 识别电路、原理图和示例
  • 明确与机械安全相关的新标准
  • 用实际示例评估机器安全性
  • 考试(1 小时)

课程目的

功能安全相关标准和相关法律和指令要求:在机器的相关生命周期阶段执行所负责(应负责)的任务的人员和组织必须获得并证明所需的能力。

在此次培训中,学员将了解现行标准如何规定安全设备和组件的选择、组装、安装、验证和维护,以减少机器所造成的危害,并确保人员和环境的安全。实际示例将展示可能的机器保护相关方法。

此培训还将涵盖安全主题,例如:冗余、测试、距离计算、根据性能等级指定所需的风险级别降低、监控可移动保护部件的位置,以及相关生命周期阶段的故障避免。

完成本课程后,学员应该了解并且能够使用 ISO 12100、IEC 60204-1 和其他相关的机器功能安全标准。

如果学员想要获得机械技术人员功能安全认证 (TÜV Rheinland),则必须满足所有资格要求,并通过安排在第 2 天结束时进行的考试。

谁应该参加本课程

机器技术人员、应用工程师、安全专家以及负责修理和维护机器安全的人员应参加本课程。

课前要求

  • 要求:
    - 至少 1 年的工业机械工作经验
    - 填写完并获得批准的资格表,用于获得认证(参见下一部分中的详细信息)
  • 建议:机械电气和电子控制功能的基本工作知识
  • 建议:注意基本安全原则

证书资格要求

获得机械功能安全技术人员证书 (TÜV Rheinland) 的要求:

  • 在参加课程之前,必须填写完 TÜV Rheinland 资格表并获得批准,证明:
    - 至少 1 年的工业机械工作经验
    - 教育文凭、高中毕业证书或总体同等学历
    或者
    - 由雇主确认的机械维护和操作经验
  • 参加了完整的两天课程
  • 考试成绩达到总分的 75% 或更高

如果满足所有资格要求,则考试参加者将收到 TÜV Rheinland 的个人成绩通知和机械功能安全技术人员证书。

技术要求

Rockwell Automation 提供学生在课堂上需要的所有技术。

学员资料

为增强和改善学员的学习体验,以下资料将作为课程包的一部分提供给
每位学员:

  • 学员手册,其中涵盖课程材料和主要概念

Rockwell Automation 不提供标准。虽然不是必需,但计划申请认证的学员可能需要携带以下副本:

  • IEC 60204-1
  • IEC 62061
  • ISO 12100:2010
  • ISO 13849 第 1 部分和第 2 部分

可以从以下站点获得标准:

下一个学习级别

如果您想了解有关机械功能安全标准的更多信息,则可以参加以下课程:

  • 机械功能安全介绍
    (课程编号 SAF-TUV1)

如果您想了解有关本课程中所讨论的某些安全设备的更多信息,则可以参加以下课程:

  • 安全继电器和设备维护与故障处理
    (课程编号 SAF-COM101)

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过课堂互动和观察练习来实践所学的技能。互动练习侧重于在本课程中学习的意识、安全工作规范、维护要求、计算方法、边界和法规。

课程长度

本课程为期两天。

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。