机械功能安全工程师认证:SAF-TUV2T

课程编号

SAF-TUV2T
Rockwell Automation 与 TÜV Rheinland 合作提供此培训。

课程安排

第 1 天

  • 了解机械功能安全工程师认证 (TÜV Rheinland)
  • 明确法律准则和标准
  • 明确风险分析和过程 (ISO 12100:2010)
  • 明确基本电气安全原则 (IEC 60204-1)
  • 识别安全设备

第 2 天

  • 识别机器的安全功能
  • 识别电路、原理图和示例
  • 明确与机械安全相关的新标准

第 3 天

  • 明确 ISO 13849-1
  • 明确 ISO 13849-2

第 4 天

  • 明确 IEC 62061
  • 执行 ISO 13849/IEC 62061 计算

第 5 天

  • 考试(4 小时)

课程目的

功能安全相关标准和相关法律和指令要求:在机器的所有生命周期阶段执行所负责(应负责)的任务的人员和组织必须获得并证明所需的能力。

在此次培训中,学员将了解现行标准如何规定机器功能安全的设计和证明。参与者将了解如何组装和应用安全设备和组件以减少机器所造成的危害,以便实现人员和环境所需的安全性。实际示例将展示可能的机器保护相关方法。

除了技术要求外,学员还将学习组织措施、质保技术和生命周期设计和验证的文档。

完成本课程后,学员应该了解并且能够使用 IEC 60204-1、IEC 62061、ISO 12100、ISO 13849-1、-2 和其他相关的机器功能安全标准。

如果学员想要获得机械工程师功能安全认证 (TÜV Rheinland),则必须满足所有资格要求,并通过计划在第 5 天进行的考试。

谁应该参加本课程

应用工程师、系统集成商、开发人员、安全专家和获得授权的机械专家应参加本课程。

课前要求

  • 必需:填写完并获得批准的资格表,用于获得认证(参见以下详细信息)
  • 强烈建议:机械功能安全介绍(课程编号 SAF-TUV1)

证书资格要求

获得机械功能安全工程师证书 (TÜV Rheinland) 的要求:

  • 在参加课程之前,必须填写完 TÜV Rheinland 资格表并获得批准,证明:
    - 至少 3 年的功能安全领域经验
    - 大学工程学位(硕士或学士学位)或总体同等学历
    或者
    - 由雇主认证的同等工程师级别职责地位
  • 参加完整的 SAF-TUV2T 课程
  • 考试成绩达到总分的 70% 或更高

如果满足所有资格要求,则考试参加者将收到 TÜV Rheinland 的个人成绩通知和机械功能安全工程师证书。

参与者必须携带

  • 标准副本
  • 计算器
  • 证件

技术要求

Rockwell Automation 提供所有技术,但考试所需的标准计算器除外。

学员资料

为增强和促进学员的学习体验,以下资料将作为课程包的一部分提供给每位学员:

  • 学员手册,其中涵盖课程材料和主要概念

Rockwell Automation 不提供标准。虽然不是必需,但计划申请认证的学员可能需要携带以下副本:

  • IEC 60204-1
  • IEC 62061
  • ISO 12100:2010
  • ISO 13849 第 1 部分和第 2 部分

可以从以下站点获得标准:

课程长度

本课程为期 4.5 天。

Rockwell Automation CEU

授予 CEU:3.2

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。