工业安全法规和标准

针对全球法规合规性和标准的最新变更提供咨询和指导。

法规、指令和标准
当地/区域标准
法规、指令和标准视频


法规、指令和标准

法规
工业安全法规(法律)因国家/地区而异,并受这些国家/地区内的组织的监管。对于制造行业来说,了解并满足这些要求可能具有挑战性,尤其是在跨多个国家和地区开展运营时。应考虑具体了解当地的工业安全法规。

指令
制定的指令可以帮助制造商了解并遵守规定的要求。这些指令通常是指由合法授权组织发布的商业法规,但重要的是,它们不是法律。然而,欧盟指令在某种程度上是一个独特的案例。欧盟 (EU) 要求其成员国实现特定目标,而成员国需要按照相关指令来实现此类目标。在许多情况下,指令已被纳入国家法律。

标准
制定和发布标准通常是为了提供可供工业使用的准则。对于已发布和普遍接受的标准,接受对指令符合性进行验收。


当地/区域标准

世界各国正在为全球标准的统一而不懈地工作。这在机器安全领域尤为突出。全球机器安全标准由以下两个组织监管:ISO 和 IEC。区域标准和国家/地区标准仍并存并继续满足当地的要求,但许多国家/地区已转向采用由 ISO 和 IEC 制定的国际标准。

EN(欧洲标准)标准

例如,EN(欧洲标准)标准已在整个欧洲经济区 (EEA) 国家/地区使用。所有新 EN 标准都与 ISO 和 IEC 标准保持一致,并且在大多数情况下与这些标准具有相同的内容。IEC 涵盖电子技术问题,而 ISO 则涵盖所有其他问题。大多数工业化国家/地区都是 IEC 和 ISO 的成员。机器安全标准由来自全球许多工业化国家/地区的专家组成的工作组编写。在大多数国家/地区,标准被视作自愿执行的规定,而规范则具有法律强制性。然而,标准通常被用作各种法规的实际解释。因此,标准和法规紧密相连。

工业安全标准通常分为 A 类、B 类和 C 类标准。

  • A 类标准:涵盖各种机器类型涉及的各个方面。
  • B 类标准:细分为 2 个组别:
    • B1 类标准:涵盖特定的机器安全和人体工程学领域。
    • B2 类标准:涵盖安全部件和保护设备。
  • C 类标准:涵盖特定类型或组别的机器。

值得注意的是,符合 C 类标准意味着自动符合 EHSR 要求。如果没有适用的 C 类标准,则可以通过在相关部分指明合规性,将 A 类和 B 类标准用作 EHSR 符合性的部分或完整证据。

CEN/CENELEC 与 ISO 和 IEC 等机构之间已达成合作协议。这应该会最终促进世界通用标准的出台。在大多数情况下,EN 标准具有与 IEC 或 ISO 类似的条款。这两种标准的内容相同,并在标准的前言部分列出了任何地区差异。

查看机器安全标准的完整列表

 

美国和 OSHA 标准
如有可能,OSHA 会将国家统一标准或已制定的联邦标准作为安全标准公布。标准中的强制性条款(例如,“应该”一词表示强制性),即便是通过引用整合的条款,也与 1910 部分中列出的标准具有相同的效力。例如,国家统一标准 NFPA 70 作为引用文件列出在 29 CFR 的 1910 部分“S-电气”子部分的附录 A 中。NFPA 70 是自愿性标准,由美国国家消防协会 (NFPA) 制定。NFPA 70 也称为美国国家电气规范 (NEC)。NEC 中的所有强制性要求经 OSHA 合并后成为强制性法规。

ANSI 标准
美国国家标准协会 (ANSI) 是美国私营部门自愿性标准系统的管理者和协调者。该组织是一家会员制非盈利性民间组织,受私营部门和公共部门组织的不同群体的支持。ANSI 本身不制定标准;它通过在有资格的团体之间达成共识来促进标准的制定。ANSI 还确保有资格的团体遵循达成一致、按章办事和开放的指导原则。以下是可通过联系 ANSI 获得的工业安全标准的部分列表。这些标准分为应用标准或结构标准。应用标准规定如何为机器配备防护装置。例如,ANSI B11.1(提供了有关在动力压力机上使用机器防护装置的信息)和 ANSI/RIA R15.06(概述了用于机器人防护的防护装置)。

加拿大标准
CSA 标准反映国内生产者与用户(包括制造商、消费者、零售商、协会与专业组织以及政府机构)达成的共识。该标准广泛应用于工商业,联邦政府、省、市的法规中通常采用该标准,尤其是在健康、安全、建造与建筑以及环境领域。加拿大境内的个人、公司和协会主动贡献其时间和技术来协助 CSA 委员会的工作,并通过成为永久性会员来支持该协会实现目标,以此为制定 CSA 标准提供支持。CSA 的会员包括 7000 多名委员会志愿者和 2000 名永久性会员。加拿大标准协会是一家国家标准体系的协调机构,属于独立的自治性组织,致力于在国家利益范围内深入发展和提高志愿性标准化。

澳大利亚标准
大部分澳大利亚标准与等效的 ISO/IEC/EN 标准保持一致。

有许多标准涉及广泛的工业领域。此处显示据我们所知的重要工业安全标准的相关信息。


法规、指令和标准视频

Play Video

安全互锁设计和选择指南

最新消息

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

订阅

订阅罗克韦尔自动化并直接在您的收件箱中收到最新的新闻和信息。