过程安全系统

保护人员、环境和关键控制资产

对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有自动化策略的重要组成部分。任何工业应用均存在危险和风险,对于从事过程行业的任何人而言,过程安全都是需要关注的首要问题。我们提供丰富多样的产品组合来满足您独特的过程安全要求。

您的安全控制系统是否符合当前标准?

安全仪表系统对于安全运营至关重要

可以通过一些基本步骤来确定您的现有系统是否可以接受。第一步是识别所有安全仪表功能并确定您的目标性能级别。这包括确定每个安全仪表功能 (SIF) 所需的安全完整性等级 (SIL)。

了解我们的安全仪表系统

过程功能安全

IEC61511 应用免费指南

“过程功能安全”介绍了过程应用的功能安全信息,并提供 IEC61511 应用指导。IEC61511 是 IEC61508 在过程行业的具体实施,涉及电气、电子和可编程电子系统在整个生命周期内的安全管理。

  • 风险和风险降低
  • 确定 SIL 目标
  • 保护分析 - LOPA
  • SIL 验证

涡轮机械控制

提高效率并维持安全性

您需要缩减启动耗时、增加涡轮机械工作周期、充分利用您的资产并维护安全的工作环境。

我们可以提供帮助。从自体式蒸汽涡轮机调速器到工厂范围的三重冗余平台,我们已在全球执行了数千例涡轮机械控制系统安装。

借助我们的协调涡轮机械控制系统,您可以得到经过优化的传动系控制,从而帮助您:

  • 提高装备稳定性和响应能力
  • 接近控制限度运营,从而提高生产力
  • 防止浪涌干扰、超速和相关损害

如何升级您的石油和天然气安全系统

适用于升级石油和天然气行业中的安全系统的现代化策略

石油和天然气行业近来发生的一些事情强调了保持最高安全标准的重要性。这些事件突显了重大安全事故对工人、环境和业务带来的潜在影响。石油和天然气生产者以及管理其生产设备的操作员需要最高的安全水平。这种高安全性有助于保护工人、环境和资产,同时保持最长的正常运行时间和最短的运营中断。

推动安全系统升级的因素

促使您升级安全系统的业务实例

在决定升级过程装置中的安全系统时,您必须慎之又慎。促使您做出这个决定的因素往往很复杂,受到许多因素和利益相关者的影响。资产所有者通常发现自己面临着一系列主要和次要的安全系统升级理由。

过程服务

我们提供各种服务来帮助提高生产率,优化工厂资产以及改善财务状况。我们还通过遍布全球的 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 提供交付灵活性和 PlantPAx® 系统支持。

了解有关 Rockwell Automation 服务的更多信息

培训

无论您是工程师、操作员还是维护专业人员,持续的培训都可帮助提高绩效并促进知识传授。我们还提供各种形式的培训,包括量身定制、现场、虚拟以及导师指导的标准课程。

过程培训

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/zh/CN_det_safety-prc row-7

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。