基本的批次管理

基于控制器的批次控制

我们提供软件来实现基于控制器的顺序处理解决方案。这些批次管理解决方案添加了更加接近过程的强大能力,并为成套设备、无网络系统和单一单元控制开创了新的可能性。

缩短集成时间

批次管理 SequenceManger 软件

SequenceManager™ 软件提供基于控制器的基本批次管理功能,适合单一设备或多个独立设备。此软件引导控制器中的程序有序运行,以满足严苛的应用程序需求。

优势

  • 创建快速的分布式批次响应时间,接近过程
  • 降低将复杂的成套设备结构集成到工厂系统所需的成本
  • 降低基础设施成本和软件复杂性

可扩展的基于控制器的批次

Logix 批次和序列管理器

Logix 批次和序列管理器 (LBSM) 是易于采用、基于控制器的批次管理系统,适合单一设备或多个独立设备运行。

优势

  • 消除对工程密集型自定义代码序列管理解决方案的需求
  • 缩短批处理成套设备的交付时间
  • 缩短启动和过程调试时间
  • 集成到更高级别的批次管理软件系统中

立即开始

设计和实施工具

批次应用工具包是文档、设备阶段、支持例程和相关 HMI 组件的集合。它可以帮助您使用 Integrated Architecture 或 PlantPAx® 分布式控制系统开发批次解决方案。此工具包可作为批次项目的起点,它展示了一个选定的特定批次控制理念,您可以进行修改以满足自己的特定需求或理念。

下载批次应用工具包

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/batch/zh/CN_det_basic row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。