我们理解您在实现行业生产目标中面临的挑战,如何满足客户需求并在竞争中保持领先。凭借 100 多年的工业自动化经验,我们可提供各种过程解决方案来帮您应对这些挑战。我们在批次、过程优化和安全系统解决方案与服务领域具备深厚的过程专业知识,可帮助实现您的目标。
实现生产过程自动化并非只能用一种“一个尺寸套用全部”的解决方案来进行您行业中的关键运营。我们提供各种各样的过程解决方案,这些解决方案应用不同的方法和技术来保护您的运营并满足您的经济和性能要求。这些解决方案可扩展、灵活且易于集成,可帮助您的企业提高生产率,降低成本,减少能耗并提高安全性。我们的过程专业知识可帮助您提高运营效率并实现高可用性。
现代分布式控制系统 (DCS) 采用全厂控制技术构建。如今,过程控制、离散控制、动力控制和安全控制不必分别选择不同的技术。生产者现在可以选择实施全厂控制系统。
采用通用自动化技术可促进现代分布式控制系统与工厂基层和业务系统的无缝集成,从而为全厂最优化创造更多机会。此方法可提高生产率,减少能耗,并降低现代分布式控制系统的总体拥有成本。我们的 PlantPAx 系统是互联企业的关键组成部分,可使所有这一切变为可能。
对于许多运营而言,产量和利润会因材料差异、设备限制、操作员技能水平以及不断变化的环境条件而出现波动。我们的模型预测控制 (MPC) 技术充分利用了 Pavilion8® 软件平台,它是一种在基本自动化系统之上的智能层,可持续推动工厂实现多种业务目标。
我们基于模型预测控制的解决方案包含内置的控制器性能指标。利用率、时间限制以及与目标的偏差等关键指标都会受到监控。通过这些指标,可直接对照模型预测控制利用率和性能评测产品质量、生产和效率。
对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有自动化策略的重要部分。我们的技术广泛应用于全球各个行业的安全和关键控制过程。我们能够根据所需的安全完整性等级 (SIL) 和您的项目要求,帮助您选择独立或集成过程安全系统。