过程成套设备控制系统

可扩展、可重用的过程自动化设备设计

将过程和成套设备无缝连接到批次和持续运行中。

管理好您的知识产权

可扩展的开放式过程控制解决方案

生产者的批处理需求多种多样,从简单的单一容器、单一产品生产到复杂的多路径、多容器、多产品制造,不一而足。所以,无缝集成到批次和过程操作中的过程设备显得至关重要。我们可扩展的开放式过程成套设备控制系统让您能够将设备连接到其他系统,而不会损害到您的知识产权。

我们提供可重用的即插即用型工具,可帮助您设计过程自动化设备。针对批次和连续应用项目,我们使用现货供应的组件来帮助确保符合严格的行业法规。

基于控制器的可扩展批次控制

PlantPAx Logix 批次和序列管理器

PlantPAx® Logix 批次和序列管理器非常适合需要批次管理功能的应用。该解决方案能够:

  • 消除工程密集型自定义代码序列管理
  • 缩短批处理成套设备的交付时间
  • 缩短启动和过程调试时间
  • 集成到更高级别的批次管理软件系统中

了解我们基本的批次解决方案

批次管理序列管理器软件

SequenceManager 软件有助于缩短开发较小、较为基本的批次控制策略所花费的时间。其优势包括:

  • 分布式序列执行
  • 提高控制器内在序列执行的可靠性
  • 在核心产品中高效地开发和监控序列
  • 集成控制和 HMI 解决方案
  • 降低小型系统的基础设施成本

了解有关适用于批次生产的 SequenceManager 软件的更多信息

实际应用中的过程设备解决方案

创新且智能的设备

生产智能设备的设备制造商可帮助最终其用户满足不断变化的消费需求。我们可以与您一起设计和提供采用先进技术的设备。通过协作,我们可以借助先进的过程控制来优化运营,改善整个企业的互联,并推动盈利增长。

查看更多客户案例研究

过程安全系统

安全控制系统

对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有自动化策略的重要部分。凭借 50 余年的安全专业知识,我们的技术在全球各个行业的安全和关键控制过程中得到了广泛的应用。

了解我们的安全控制系统

过程应用项目的功能安全

“过程功能安全”指导手册介绍了过程应用的功能安全,并提供 IEC61511 应用指导。IEC61511 是 IEC61508 在过程行业的具体实施,涉及电气、电子和可编程电子系统在整个生命周期内的安全管理。

现代分布式控制系统

可扩展的模块化架构

PlantPAx® 系统使您能够更快地响应客户需求和不断变化的规格要求。

PlantPAx 系统提供了广泛的架构选项,以提高灵活性。同一个平台既可用于单个工作站,又能用于大型分布式架构。

了解有关 PlantPAx 的更多信息

优势

  • 易于集成,无需复制数据
  • 控制器和 I/O 范围广泛
  • 系统可随生产需求扩展
  • 系统功能可扩展,包括 HMI、批次管理和数据采集
  • 缩短产品上市时间
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/machine_equip_builders/segments_oem/zh/CN_det_process-equipment row-6

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。